来源: 驱动之家
时间:2014-04-15
说句实话,599元的诺基亚X性价比并不是很高,其配置只能算是勉强够用,即4寸800×480屏幕、1GHz骁龙S4双核处理器、512MB内存+4GB存储、300万像素摄像头以及1500mAh容量电池等等。
现在我们要审查的就是双卡版Nokia X的续航表现,其测试过程比较简单,但却能很直观的反应问题,即网页浏览,通话时间和视频播放。
首先是通话时间这个测试项,可以看出诺基亚X 3G通话坚持了11个小时13分钟,而诺基亚官方之前给出的数据是支持10.5小时的3G通话,这点还是很让人满意的。
接下来进行的是上网和视频播放环节,让人比较遗憾的是,诺基亚X网络浏览方面只坚持了4小时55分钟,而在视频播放中,该机取得了6小时10分钟的成绩,其优于Nexus 5。
整体上来说,诺基亚X内置的1500mAh容量电池,其实际表现还是非常不错,这多少有些让人意外,当然归根结底还是它的配置比较低的缘故。