来源:腾讯科技
时间:2014-04-15
BI中文站 4月14日报道---现在距离采用全新磁贴界面Windows Phone操作系统发布已经过去了整整3年,但该平台在移动领域的市场份额依旧远远落后于诸如Android和iOS这两大竞争对手。在本月早些时候的微软Build开发者大会上,微软对外公布了有关Windows Phone操作系统的一些更新,其中就包括了被外界寄予厚望的Windows Phone 8.1系统。
据悉,微软此次更新重要的就是推出了传闻中的Cortana语音助理功能,同时也对操作中心和通知中心进行了更新。然而,以上这些功能都是iOS和Android中早已经拥有的服务,所以微软此次的系统更新可以说是不容有失。
下面就让我们简单了解一下微软Windows Phone 8.1系统迎来的一些变动:
1. Cortana
Cortana语音助理可以说这是众多 Windows Phone 8.1功能更新中的灵魂所在,而该服务的目标就是同诸如Google Now和Siri展开直接对抗。就人性化程度而言,微软在这方面做的相当出色,因为Cortana的声音相比Google Now和Siri都更加自然,几乎没有什么机器应答的痕迹。
在实际使用中,我发现Cortana在回答许多问题的时候都会直接调出Bing搜索页面供我参考,这一点和Google Now和Siri十分类似。但微软表示,随着用户使用Cortana次数的不断增加,Cortana将会提供越来越人性化的答案,而不仅仅是提供搜索页面。更为贴心的是,如果你不希望通过声音同Cortana交流的话,你也可以通过打字的形式询问问题,而Cortana也会以文字的形式进行回答。
2. 控制中心
微软在此次的更新终于为Windows Phone 8.1带来了备受期待的控制中心功能,用户仅仅需要从屏幕上方做出下拉手势便可以激活这一功能。在这一页面下,用户能做的不仅仅是查看自己的所有未读通知,还能够对诸如飞行模式、屏幕锁和Wifi、蓝牙等功能进行快速设定。
不过,微软仅仅允许用户在此放置四个快捷按钮,这相比Android和iOS有些不够人性化。但无论如何,Android和iOS用户享受许久的这一功能来到Windows Phone平台还是一件令WP用户感到颇为高兴的事情。
3. Wordflow键盘
Windows Phone 8.1包含了类似Swype滑动键盘的输入方式,微软将其称为“Wordflow输入法”。简单来说就是,该输入法允许用户通过滑动键盘的方式快速输入文字,并可以限度的降低出错的几率。而且,微软Wordflow输入法还内置了Emoji表情,因此用户可以在无需切换输入法的前提下随时选用表情来代替文字。
值得一提的是,就读于美国西雅图市湖滨中学的15岁少年沙玛(Gaurav Sharma)在2014年1月16日凭借触屏Windows Phone手机的Wordflow输入法用不到20秒的时间完成了一段由极难输入单词组成的句子,并创造了吉尼斯世界纪录。
4. 照相机
微软为Windows Phone 8.1设计了一个全新照相应用,除了可以设置白平衡、清晰度、ISO、闪光灯、曝光、场景外,还支持连拍功能,这意味着用户可以通过按住拍摄按钮的方式连续拍摄多张照片,并在随后选取若干进行保存。而且,这一照相应用允许WP8设备在两秒时间内拍摄多14张照片,这一拍摄速度几乎可以和HTC One一较高下。而且,在用户拍摄完照片后,系统还会根据地点和日期自动对照片进行分类。
总结
除了以上我们所提及的一些重大更新外,WP8.1还为用户带来了诸如电量感知(自动地针对应用进行使用规划)、存储感知、WiFi Sense以及数据迁移等功能,另外还有一些用户不为所知的系统后台优化和调整。
可以肯定的是,Windows Phone 8.1代表着微软对于自身移动平台的一次重大优化。在解决了部分谷歌(微博)和苹果所没有重视的功能、服务后,该公司终于首次有机会同Android和iOS展开正面较量。但是,Windows Phone的未来之路可能也没有微软想象的那样简单。
举例来说,2013年晚期微软曾宣布WP平台应用商店中的应用数量已经达到了20万。虽然这一数字听起来挺多,但大部分应用开发人员还是更倾向于首先在Android和iOS平台开发应用。而诸如《糖果粉碎传奇》(Candy Crush Saga)、Snapchat和谷歌地图这些知名应用甚至都还没有WP平台版本。
因此,尽管Windows Phone 8.1的出现使微软拥有了一个异常强大的移动平台,但如果没有足够多日常应用支持的话,微软所做出的以上努力恐怕都将付诸东流。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。