来源:南方都市报
时间:2014-04-15
“我们判断对传统电视产业的一个巨大冲击将是‘无屏’电视。”本周,海信集团董事长周厚健在美国消费电子协会(CEA )在上海举办的CES Unveiled创新技术发布会上表示,目前LCD平板显示这一主流技术,将受到新兴的激光投影技术的冲击和颠覆。
一方面,电视屏幕越来越大,另一方面,智能,不管水平高与低,已成为电视标配。而在此基础上,OLED、4K等新技术不断涌现,成为各个企业市场大战的角力点。无论是老将还是新丁,都希望以自己的优势领域,“颠覆”电视行业。从去年下半年,激光显示也开始有吸引企业目光,热度渐高。这是否会是智能电视下一个战场?
激光显示热度渐起
海信所指的无屏电视,是指激光投影显示技术。海信向南都记者解释称,“无屏”是指随着激光时代的来临,原有的电视的屏幕首先会无源,甚至无屏,尺寸可大可小,给人以身临其境般的临场感。
周厚健认为,在电视及行业,未来有颠覆性创新的是无屏幕电视,而这种机器其实已不是传统意义上的电视机,而是一个短距离投影系统。而当下LCD平板显示这一主流技术,也将受到激光投影技术的冲击和颠覆,海信预测,未来无屏的激光显示一定会以巨大的成本优势,重量优势和功耗优势为消费者所接受,终取代平板显示。在这方面,海信早在2007年就引入专家,建立团队,对激光显示技术和产品进行了研究和开发
昨日,海信还在深圳展出了产品雏形。海信将其称之为激光电视。海信激光电视采用独特的短焦镜头设计,可以在很近的距离内投射出100英寸的高清晰大屏幕画面,采用极简智能操控界面,可下载应用,收看网络视频,玩游戏。
在今年的美国CES展上,海信就曾推出了激光大屏幕影院产品。据海信介绍,相关产品将于今年五月份在国内上市;第三季度,正式向全球市场发布这款具有革命性的产品,实现量产,推向市场。
事实上,这种激光投影产品并不是次出现。据悉,激光电视早在十年前左右,国内就已经出过样机,索尼55 英寸激光电视机也曾在CES上亮相,但此后却因为成像问题及能耗问题迟迟无法量产,终淡出了人们的视野。不过,近来激光电视重出江湖。去年LG和环球华影发布了100寸激光电视产品。工信部电子信息司副司长刁石京也曾在一次论坛上强调:“2014年要继续推动彩电技术创新,支持激光电视开发,加大智能电视标准建设。”
中华液晶网总编张新岗表示,激光显示主要的优势在于色彩的准确显示,能达到人眼分辨率的极限,色域覆盖率达到 100%。激光电视的能耗相当于同尺寸LED电视(指真正采用LED灯泡作为显示器件的电视)的1/10,是同尺寸液晶电视能耗的15%-20%,是更为节能环保的产品。业内不乏观点认为其为下一代显示技术。
仍以商用市场为主
中怡康品牌总监左延鹊表示,激光投影在国内已发展多年,此前在便携式投影产品的应用不少,很多企业将其嵌入到手机上,以墙为屏幕,可以随时投射观看。在其看来,屏幕无论是玻璃还是墙壁都是载体,未来存在替换可能,不过目前全球实力显示企业还没有将其尽快推向市场的规划。
“目前主要是以商用为主,也有一部分家庭影院在应用,目前客厅电视尺寸以40-60寸为主,在这领域平板显示技术更为成熟。”奥维咨询分析师盛哲告诉南都记者,激光投影技术有着广阔的空间,技术和成本控制趋向成熟。海信也表示,目前主流彩电厂商对激光影院产品涉及还不多,真正适合家庭使用的激光影院电视基本还处于空白期。
全球激光投影品牌A V A N ZA CEO阎飞告诉南都记者,短期内公司业务仍然集中在商用领域,中期也希望发展家用业务。阎飞曾为该领域全球一线品牌巴可大中华区董事总经理,后离职开始创业。阎飞表示,安全和成本是限制民用市场发展的原因,但是这两点有积累企业都可解决,主要问题还是在于未能提供更好的产品体验。目前阎飞发展业务的领域主要在于展馆和会议室等,用于展览展示,产品亮度在6000流明以上。
事实上,目前的激光电视也还没有完全无屏。比如此前环球华影推出的激光电视是由一台可发射激光的主机和显示屏两部分组成。主机大小和一台普通D V D播放机相仿。显示屏外观猛一看和普通液晶电视一样。此外,相对于以往背投的方式,新产品多以前投为主。
据业内人士表示,很多激光显示企业还无法解决亮度问题,因为亮度不够,要达到理想观看效果,就需要搭配一块屏幕。“从占用空间上,和液晶电视基本一样。便利之处在于运输,屏幕和投影机可以分开运输。”
至于周厚健提及的“无屏”电视,张新岗未来是可以实现无屏显示的。其还介绍到,全息投影技术可以真正实现无屏化。 采写:南都记者 王海艳
[专家说法]
中怡康品牌总监左延鹊
激光投影在国内已发展多年,此前在便携式投影产品的应用不少,很多企业将其嵌入到手机上,以墙为屏幕,可以随时投射观看。屏幕无论是玻璃还是墙壁都是载体,未来存在替换可能。
海信董事长周厚健
在电视及行业,未来有颠覆性创新的是无屏幕电视,而这种机器其实已不是传统意义上的电视机,而是一个短距离投影系统。而当下LC D平板显示这一主流技术,也将受到激光投影技术的冲击和颠覆。