来源:新浪科技
时间:2014-04-15
4月15日消息,根据工信部近日的一个文件,CDMA设备似乎要进行彻底的更新淘汰,而首批三个昔日电信设备巨头的CDMA基站都在强制退出之列,这包括已经倒闭或出售或停止在华电信设备业务的北电、摩托罗拉、三星的CDMA基站。
根据工信部公布的《高耗能老旧电信设备淘汰目录》,工信部要推动电信网络高耗能、老旧设备退网,而首批开刀的即是上述三个曾经辉煌的电信设备商。
13年前中国联通(13.81, 0.04, 0.29%)推出CDMA时,CDMA设备商曾一度繁荣。2001年,中国联通首次CDMA设备招标时,后确定青岛朗讯、杭州摩托罗拉、广东北电、南京爱立信(12.73, -0.10, -0.75%)、上海贝尔、中兴、大唐、金鹏、东方通信、华为等十家企业中标。
但迄今,这10家厂商中仍在为中国电信(45.42, -0.11, -0.24%)CDMA网络服务的仅有4个厂商,其余的北电和摩托罗拉CDMA业务都已卖掉后关门,三星则更早推出中国CDMA设备市场。
此次,工信部给这些老旧CDMA基站退市的理由是,有主流设备平均功耗对比,该类基站功耗高,各站型能效均低于行业同类主流产品平均能效水平,如果进行淘汰替换,节电效果非常明显;另外,这些基站在用年限长,设备老化严重,技术落后,集成度低,功放效率低。原制造企业由于并购重组,目前已不再生产上述型号设备,不能提供及时的维修服务,且网络升级中无法对设备进行升级改造。