来源:环球科技
时间:2014-04-11
该测量仪是百利达推出的首个女性健康管理品牌“La Muse”的第1项商品。为了获得女性消费者,百利达专门组织了女性为主的研发团队,开发相关产品。并且不在通常的家电卖场,而在女性服装品牌店进行销售。
资料图
皮下脂肪测量仪的工作原理是,将测量仪背面的电极贴在身上,通过电阻值的变化推算脂肪的厚度。其他厂商的脂肪测量仪一般采用红外线测量法,与之相比SR-803的精度更高,据称能精确到毫米单位。SR-803根据用户的皮下脂肪厚度做出“较厚”、“标准”、“较薄”三种结论,以提醒用户酌情进行健康管理。售价为不含税1万5000日元(约合人民币890元)。
除SR-803皮下脂肪测量仪外,百利达还推出了测定体脂肪比例等的身体组成测定仪“BC-800”和运动量测量仪“AM-132”,不含税售价分别为1万和6000日元。为了吸引女性用户,以上三件套商品都采用了淡色系列设计,颜色也有粉色和白色两种基调可供选择。
负责La Muse品牌的产品策划(Product Planner)山下真弓介绍,“创立La Muse品牌的初衷是,作为20多岁的女性,想让同年龄段的女性变得更健康美丽”。
通常市售的皮下脂肪测量仪多采用红外线测量的方法,缺点是精度较低。医疗机构则会使用超声波测量的方法,但是需要专门的仪器和操作知识,消费者难以在家利用。
百利达的微电流测量仪SR-803较好地解决了问题。在开发过程中,也遇到了电极难以贴紧身体表面,需要很长时间保持姿势才能测量等问题。后通过将电极调整成倾斜的位置,使之更容易贴合身体,以及在使用前向电极喷水等方法,完美地解决了问题,实现了商品化。