• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

青春正能量,千元4G拍照神器红牛V5闪耀登场

来源:集微网
时间:2014-04-11

分享至:

   2014年4月9日,中兴通讯与旗下高端手机品牌nubia共同操刀的全新智能手机V5问世。这款以“青春正能量”为口号的手机,用顶级的硬件配置、颠覆性的拍照体验、完美体验的全新UI,提前半年将4G手机产品带入千元时代。


V5设计,彰显个性青春

这款全新的产品以V5为名,谐音“威武”,被网友亲切称为“红牛”。产品整体设计青春活力,材质工艺精湛。

在外型上,V5采用了符合人体工程学的背部大弧面设计,厚度达到了同类机型薄的8.9毫米,带来了的握持体验。除了外表的华丽,V5对内在也追求尽善尽美,手机内部采用了高强度的金属材料,通过36道精密加工,用模内注塑的工艺将金属框架和机身紧密的结合在一起。当打开电池盖时,呈现给用户的是尽显青春本色的天空蓝。

为保证整体外观简洁美观,V5在整体结构的布局上进行了精心设计。V5外观采用了简洁明了的前后两件式设计,尽显青春的明快干脆。除了推出前黑后白的经典配色外,中兴红牛V5还针对年轻用户推出了青柠绿、冰海蓝、萝莉粉、樱草黄这四种不同个性的绚彩后壳。


V5配置,领跑4G时代

在纯价格比拼的时代,中兴红牛V5是绝无仅有能够坚持采用高通芯、夏普屏、1300万+500万摄像头,并率先提供4G网络支持的产品!

红牛V5搭载了高通骁龙极速四核处理器,提供更快、更流畅的使用感受,完美应对多任务处理;搭载的Adreno GPU拥有更先进的图形处理技术,确保游戏及其他复杂图形处理时的显示效果。

V5的屏幕一样傲视群雄,产品搭载了5英寸CGS工艺的夏普HD屏幕,触屏使用了OGS单玻璃贴合技术,在保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传感器。屏幕玻璃采用龙迹一代超强化玻璃,一块玻璃同时起到保护玻璃和触摸传感器的双重作用,这两者使得整机保持轻薄的同时,显示内容跃然纸上,且又坚固耐用。不仅如此,屏幕兼备NM2全视角显示技术,无论以任何角度观看,屏显效果始终如一。加之高达1670万色的显示,颜色更加艳丽丰富,画面表现更加完美细腻。

红牛V5自带独立音腔,独立封闭式音腔的优质外放扬声器使得红牛V5拥有更圆润低音以及更雄浑外放表现,同时确保高保真度。语音通话方面,红牛V5使用双mic降噪技术,使用户轻松实现清晰通话。在影音娱乐功能方面,红牛V5采用OTG技术,帮助用户实现多种设备连接、数据交换;红牛V5还搭载了WIFI display功能,让用户在不需要连接线的情况下享受高画质影像输出。

另外,中兴红牛V5还采用了2400mAh的可拆卸式电池,辅以强大的nubia电工,让用户的移动互联生活更加随心所欲。


V5 UI加持,掌握你的青春

中兴红牛V5引入了高端品牌nubia团队的核心技术支持,红牛V5将采用刚刚发布不久的nubia UI 2.0的V5版,确保了红牛V5的用户体验业界!

便捷性和习惯性,是nubia UI 2.0在交互设计上更加懂你的两大关键词。扁平、简约的UI设计与圆圈呼吸灯交相辉映,视觉基调简洁大气又不失青春活力。1000多个控件样式和图标的重绘、3000多项交互改进、5000多项视效设计,颠覆性地重新架构了整套操作系统,带来了红牛V5整套全局UI的精彩呈现。

全新UI还为红牛V5带来了可自定义按键功能、贴心的电子相册、锁屏状态下便捷的信息提示卡、醒目的大标签模式、锁屏状态下快速的照片浏览……这些都是程度地贴合快节奏的生活需要。V5的触摸手势可实现三指截屏、三指切换应用、任意截图和查看通知栏;灵敏的体感操作可实现翻转静音、甩动切歌、晃动更新、晃动清除,更有全新交互改进和多项视效设计,带来超酷交互体验。音乐播放界面,随心变换;多种主题、搭配选择,带来全局性的UI变化。让用户选择无限可能,个性青春自由挥洒。


V5拍照体验,记录青春正当时

美好的青春不能只是回忆,它需要被完美记录。V5手机拥有的硬件,再匹配业界为专业的nubia拍照软件 NeoVision3.0,使之成为完美记录青春的利器。

中兴红牛V5采用500万像素前置摄像头,拥有88°超大广角,BSI背照式传感器,兼具大眼、瘦脸、美白、磨皮、前置测光功能,自拍体验堪称“神器”。后置1300万像素摄像头,5片精密光学镜片搭配蓝玻璃复合IR滤镜,同时采用索尼Exmor RS CMOS传感器,配合F2.2的超大光圈,即使在光线严重不足的情况下也可以让手机获得充足的曝光,拍出动人的画面。

V5专享版NeoVision 3.0拍照系统,延续并发扬了nubia智能手机中备受好评的对焦测光分离、独立白平衡、曝光锁定等独创性功能。拍照功能自带螺旋构图线、九宫格/水平标示构图线,用户可根据景色自行取用,随时实现专业级别构图。对焦测光分离、独立白平衡、曝光锁定、焦点锁定、白平衡锁定等功能,让用户在各种场景和亮度条件下都可以随心拍摄完美照片。V5同样支持多重曝光、定时连拍、全景拍摄、高画质极速连拍、高速录像等功能,加上强大的后期制作功能,给用户带来更多惊喜的拍摄体验。


V5合作伙伴,共赢青春正能量

同时拥有中兴与nubia强大团队优势资源支持的红牛V5,一方面得益于nubia手机在研发、创新、品牌美誉度、市场等方面的给力表现;另一方面得益于中兴通讯在物流、供应链等方面的资源优势。同时,中兴红牛V5还得到了高通等上游合作伙伴和京东、中国移动等核心合作伙伴的鼎力支持。红牛V5将再次携手京东首发,成为“JDPhone计划”的核心机型。

主打青春牌的全新红牛V5,力求以性价比和完美产品体验为消费者带来超出预期的用户体验,势必将会与用户、合作伙伴一起共赢青春正能量。


【关于“中兴红牛”】

中兴“V”系列手机是由中兴终端事业部和nubia智能手机团队联合倾心打造的,是中兴通讯以互联网思维发力4G手机市场的一个全新产品系列,被网友亲切昵称为“中兴红牛”。“中兴红牛”注入了中兴及nubia团队的软硬件优势,整合了双方优质资源,将为广大消费者提供高品质的产品和服务。

中兴“V”系列(中兴红牛手机)是2014年中兴发力4G市场的全新力作,不同于中兴现有序列产品的是,“中兴红牛”手机的核心功能和体验是由nubia团队操刀完成的,包括nubia手机在拍照上一直的创新体验都会在“中兴红牛”手机上集中体现,nubia全新发布的UI也将全面移植到“中兴红牛”手机之上。中兴通讯努力通过内部优质资源的整合为消费者提供更佳体验的手机产品。

依托中兴手机15年的品牌沉淀和强大的技术基础,以及nubia品牌团队的创新成功经验,相信一定能够为广大消费者带来激动人心的产品体验和市场反响。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻