来源:EEWORLD
时间:2014-04-11
2014年4月9日——由英飞凌科技股份公司牵头的 “InduKOCH”研发项目的成果显示,电磁炉变得越来越经济和节能,这一为期三年的项目的研发团队包括家用电器零部件供应商E.G.O.集团、不来梅大学电气驱动电力电子设备学院(IALB)以及项目牵头方半导体厂商英飞凌公司。
研发团队成功减少了电磁炉所需的组件。对于消费者而言,从中获得的好处就是:今后,标准电磁炉相对于传统电炉,价格不再高高在上。此外,其功耗会进一步降低,从而使现有的高能效感应加热方法在未来可以节省更多的电量。基于InduKOCH技术的感应加热装置和电磁炉与传统电炉相比,每年可节能20度至100度之间,这为环保做出了积极贡献。
得益于InduKOCH技术,德国使用电磁炉的家庭数量将会翻番,由目前的600多万(德国约17%的家庭)增加至约1,200万(约占30%)。假设一台电磁炉相对于传统电炉平均每年节电60度左右,则其二氧化碳减排效果相当可观。对于德国而言,每年的二氧化碳减排量相当于10万辆汽车(平均年行驶里程13,000公里)的排放量。上述计算结果是根据德国联邦环境署2012年的预估值得出(发一度电会释放600克左右的二氧化碳)。
“德国家庭2014年就可享用这种成本进一步降低的节能型电磁炉。得益于InduKOCH技术,如今用新型电磁炉取代传统电炉是件很值得做的事情。”InduKOCH研发项目负责人英飞凌公司开发人员Stephan Voss博士指出,“这种改变会对环保做出巨大贡献——因为好的能源保护方式就是减少能源的利用。一台电磁炉每年节省60度电,就会相应地减少二氧化碳排放。如果德国电磁炉的使用数量翻倍,其年二氧化碳减排量就相当于10万辆汽车的排放量。”
电磁炉选用全新的芯片和内部组件
为了进一步改进电磁炉的能效和成本,英飞凌着手开发相关芯片,即所谓的IGBT(绝缘栅双极晶体管)。在电磁炉中,IGBT对用于加热的感应线圈高频电流进行调制。相对于前代产品,全新IGBT在项目初期阶段可实现节能40%。依托于英飞凌全新的IGBT功率半导体,称雄业界的全球家电厂商加热元件与控制元件供应商E.G.O.集团能够对电磁炉电气部分和机械部分优化。不来梅大学IALB负责高频应用的建模和仿真。该学院设计出能够快速算出IGBT和开关环境各种变量的计算机模型。这样,InduKOCH研发人员无需进行大量枯燥、昂贵的实验就可全面优化系统。
作为德国联邦政府高科技战略和资助计划“IKT 2020”的一部分,德国联邦教育与研究部为InduKOCH项目提供了三年的赞助,投入资金总额达120万欧元。德文缩写“InduKOCH”代表着利用创新电路概念和组件,提高电磁炉烹饪能效。
德国家庭采用的感应加热方法
迄今为止,德国4,000多万家庭中约17%安装了电磁炉。如果用新式电磁炉——只加热炊具而不加热电磁炉表面——代替传统电炉,可节省高达25%的电能。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。