来源:EEWORLD
时间:2014-04-10
全新RapID平台成功通过PROFINET Class B和Class C测试。
中国,北京,2014年4月9日——Innovasic宣布其RapID平台已通过PROFINET Class B和Class C验证,这一成果距离其推出支持PROFINET IRT和RT连接的新版RapID网络平台接口仅仅不到一个月的时间。RapID平台支持 PROFINET,并可为v2.3版本提供无缝支持。一旦通过PI Test Lab的认证,用户即可通过Innovasic的解决方案来验证其设计是否满足PROFINET v2.3规范的要求。
PROFINET IRT网络接口作为一种模块或者嵌入式设计,包含支持PROFINET IRT和RT网络所需的所有配置。主机处理器通过一个UART或者16位平行接口连接到网络接口。在软件层面,主机可连接到Innovasic的统一接口 API,无需改变主机处理器软件即可使用其它协议。因为统一接口可用于RapID平台的所有版本,客户开发的PROFINET IRT或者RT产品可轻易转而支持其它工业以太网协议。
Innovasic首席执行官Keith Prettyjohns表示:“这一成果对于Innovasic,以及我们的全新fido5000实时以太网多协议(REM)交换机和PROFINET标准的开放性,都具有重要意义。”
RapID平台——PROFINET IRT 网络接口模块和嵌入式设计将于2014年4月上市。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。