来源:21ic
时间:2014-04-08
的网络、设备和应用测试解决方案供应商思博伦通信近日发布了SpirentVelocity---一种虚拟环境将有助于对软件定义网络(SDN)/网络功能虚拟化(NFV)技术和部署加以验证。SpirentVelocity已入选为 Interop 2014年度产品决赛入围者,将协助客户加快入市时间,并且降低与传统虚拟和物理测试平台相关的支出。
在SDN/NFV技术中,要想预测网络、应用和安全设备的性能,将是一项巨大的挑战,因为从网络层到计算层,再到应用层,所涉及的组成部分数量众多。SpirentVelocity使用户能够迅速建立可预测且可重复的虚拟化测试结构,形成期望的部署架构,其中包括选择不同的监视程序、客户端操作系统、参考服务器设置、NFV,以及SDN控制器和交换机等其它网络组件。
SpirentVelocity基于云的设计可以无缝融合SpirentTestCenterVirtual和Spirent Avalanche Virtual测试设备,在SDN/NFV的性能、可用性、安全性和规模(PASS)测试中充分利用测试方法库,从而大幅简化测试例的建立和运行。基于云的架构使测试工程师能够在平台上使用自选的物理和虚拟测试产品,包括其它多种测试设备或开源工具,充分发挥既有的投资和资源优势。
思博伦通信云及虚拟解决方案的主管副总裁PatrickJohnson指出:“凭借基于云的设计,SpirentVelocity为我们的客户提供了一种测试下一代虚拟化设备的全新平台。而有了SpirentVelocity,企业、服务商和网络设备制造商都能够建设出一个可预测且可重复的虚拟测试环境,确保自己能够胸有成竹地认识其系统的性能和扩展能力,同时尽可能降低测试设备或专业技能方面所需的投资。”
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。