来源:千家网
时间:2014-04-08
近日,一则关于锡纸开锁工具在网上出售的新闻引起了笔者的注意。 对于“锡纸开锁” 虽然早有所闻,但关于锡纸开锁工具在网上公然叫卖还是头一回听说,让我和小伙伴们着实有点儿惊呆,更惊呆的是这种工具在三五秒内就可将厚厚的防盗门锁具开启。锡纸“秒杀”防盗门,笔者只能说“伤不起呀”! 面对这种锁不住的危险,消费者的人身和财产安全何来保障之说?
锡纸开锁猖獗 家庭安防屏障何在?
可能“锡纸开锁”这一词汇对于大多数消费者来说,还比较陌生,它是一种新型的“开锁”手段,需要借助专门的锡纸工具,主要以一字锁、十字锁和AB锁为主要对象。许多不法分子会使用这种方法入室作案,造成一定的危害。锡纸开锁作为一种技术性开启手段,目前国家只允许专业开锁公司使用。而这种专业开锁公司和锁匠必须在公安机关备案,而且锁匠手中的这类开锁工具,只能本人使用,严禁外借。包括网上私自销售锡纸开锁工具在内,任何私售开锁工具的行为在我国都属于违法行为。
了解了“锡纸开锁”的相关内容,也许有人会问:锡纸都能“秒杀”防盗门,那家庭安全问题该如何保障?
据相关专家介绍,一般而言,A级别的锁具技术开启时间要大于一分钟,B级别的锁具技术性开启的时间大于5分钟,而超B级锁是目前安全的等级,也只有这种锁可以防“锡纸开锁”。 另据不完全统计,目前我国85%以上的房屋交房时,开发商为住户安装的都是初级的防盗门锁A级锁,而非防盗级别更高的B级锁,B级锁的使用量很小。所以,如果住户的防盗门用的还是传统的A级锁,也建议赶紧换锁。
其实除了换锁这一方式外,有条件的用户还可以利用高科技产品来为家庭构筑一道安全防线。
智能科技化防盗门
就以许多高端的智能防盗门为例:很多高端防盗门配备了集密码、指纹、钥匙三重开锁功能一体化锁具,并可捆绑报警装置,如有不妥即自动报警。同时,有些还配备了可自主拍照功能的电子可视猫眼。除常规可视、摄像之外,还具有按铃即拍存储功能,如有破坏分子妄图通过门铃确认主任是否在家,只要按铃即会被猫眼如实高清记录。高科技的多重智能,旨在为安全居家打造全方位的立体保护环境,顺应高智能的现代化城市发展要求。
家庭安防产品
随着消费者对家庭安防的逐步重视,许多安防产品渐渐从专业领域转向家庭领域,走向消费者。家用安防系统可以在保护房屋,防盗,减少破坏公物行为和入室抢劫这类常见犯罪行为上都可以起到有效作用,甚至还可以利用其减少发生在室内的事故。
室内的监控防盗报警系统就是不少人的选择。为常见的室内报警设备配件包括门窗磁、红外探测器等,这些设备都可以和报警主机相连。而报警主机又可分为两种。一种是基于电话报警的主机,另一种则是独立的报警器。基于电话报警的主机主要是通过与门磁、探测器等搭配使用,依靠无线传感技术实现报警,由电话线或GSM通讯向户主发送报警信息。家用红外探测器有效探测距离在5~10米,智能探测器会判定是非法入侵的人还是家里宠物,以免频繁发生误报。
小结:
门锁作为家中的道防线,对于家中人身财产安全起着关键性作用。在高科技日新月异的今天,不法分子的作案手段也呈现惊人化趋势。在此,笔者也提醒广大消费者,切莫忽视家中防盗锁的安全性能。