来源:互联网
时间:2014-04-04
可穿戴设备无疑是科技数码领域下一个潜力的大事件,但是从目前来看,并不是每个已经上市的可穿戴设备都能够获得市场和消费者的青睐。而由Bionym公司推出了Nymi智能腕带可以通过独特的功能来提高我们生活的便捷性。
Nymi智能腕带可以把每个人都不相同的DCG心电图信号作为一种生物认证层,它可以被应用到各种各样的设备、服务和应用中。换句话说,Nymi可以将用户的心跳频率转化为密码来识别当前的佩戴者是否为真正的主人。根据Bionym公司CEO Karl Martin表示,心电图识别技术虽然在安全性上略逊色于指纹识别技术,但是要比面部识别的方式更加可靠。
Nymi智能腕带将会在今年下半年正式进入市场,并且需要三个元素完成自己的正常使命,包括Nymi本身、一款移动设备以及用户的心跳。Nymi硬件成为与生物识别联系在一起的安全令牌,它还会在当天早上向你的智能手机或平板电脑进行登记。要激活腕带,你需要把另一只手的手指按在腕带上方的两个接触点上。由此产生的心电图虽然不是医疗级别的,但它对于准确识别佩戴者身份来说已经足够。
Martin认为,Nymi是一件用某人身体作为身份识别的工具。这是一种隐私保护。比起其他设备来,可穿戴设备需要更深层次的避免遭受侵袭,所有可穿戴设备都需要解答这一问题,“我该避免什么,使其更值得穿戴?”Martin认为其价值主张是通过身份认证的持久性来实现的。虽然在iPhone 5s和Galaxy S5设备上的指纹传感器提供了强大的生物识别技术,但他们无法持续不断地验证使用者的身份。
另外然我们感到兴奋就是Nymi具有消除密码的潜力。现代社会所使用的密码,大多是大写字母、数字和标点符号的组合,这是一个可怕的用户体验。密码管理者们试图解决这个问题,但他们几乎都没有完美的解决方案。Martin指出:“消灭密码是我们的目标之一。”Nymi将与密码安全认证联盟(FIDO Alliance)兼容。
“我们从来没有表示过Nymi是100%安全的。这是有关让那些攻击者花费多大力气的问题,这需要很大的功夫。”Martin说。除了身份这块的功能,Nymi这款可穿戴设备还将提供其他一些功能,如通过自身的加速器和陀螺仪实现心脏监测仪和手势识别。
Martin表示:“我们推出的Nymi被有意设计成为没有云服务功能,因为Nymi不需要云服务便可以运行。我们并没有把用户的数据置于云环境中,而是让Nymi与其他设备之间进行直接通信。”
戴上一款具有蓝牙功能的身份认证腕带,会引发用户对隐私的多种担忧。不过Martin指出:“我们如此设计能让用户不被跟踪,当你拿到Nymi并且首次激活时,我们甚至不知道你是谁。”
Nymi设备的所有功能及服务的激活都是选择性的,因此用户“被动”接受蓝牙信号并不会暴露自己的位置。使用这款设备的用户可完全控制其每种应用的身份,也可从特定应用提供商那里撤销自己的身份。Martin表示:“我们设计Nymi的运行方式,能使用户控制自己的身份。”
虽然目前无法保证Nymi在今年中晚期被推出之后是否能实现目标,毕竟能否取得成功很大程度上取决于开发人员及商家是否广泛采用。不过这仍然不能阻止Nymi让人感到兴奋,因为Nymi意味着运用可穿戴设备解决身份问题及摆脱烦人的密码变成了可能。
首批25000部Nymi的预订价格为79美元(约合人民币475元),但此后这一价格将上涨至99美元(约合人民币600元)。按照Bionym的计划,公司获利的方式不是单纯依靠硬件,而是在提供身份管理方面作为服务供应商,从而建立自己强大的业务。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。