• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Molex发布FlexiBend™ MPO/MTP柔性导引光缆组件

来源:EEWORLD
时间:2014-04-04

分享至:

  MPO/MTP柔性应变消除导引功能为机架至机架的应用提供紧弯曲半径和定制光缆退出路径,有效地解决光缆管理问题。



   (新加坡–2014年4月3日) Molex 公司近推出FlexiBend™ MPO/MTP(注)柔性导引(flexible-boot)光缆组件,设计用于优化光缆路由并支持低侧安装, 避免机柜门和面板可能会受到传统直线式弯曲限制导引的干扰。这些光缆可用于数据通信、电信、医疗和工业设备机柜和机架至机架(rack-to-rack) 应用。这些组件具有柔性弯曲限制导引特性,允许光缆在不同的位置采用直线至90度的角度退出。

   Molex产品经理Eve Leal表示:“在密集的光缆配线架上安装数以百计的光缆时,日益增加的光缆路由带来了挑战。FlexiBend MPO /MTP柔性导引光缆组件可以帮助解决光缆路由问题,为安装商提供了在设备机柜和高密度机架等紧凑配置中以任何方向弯曲和导引退出光缆的能力。”

   Molex FlexiBend组件设计使用应变消除(strain-relief)导引,采用耐用的柔性内部钢线,允许安装人员将导引定位并锁定。虽然这种“不移位”(stay-in-place)导引带来了应变消除功能,但能够轻易地重新定位而无需断开,从而在电缆使用时可以修改路由要求。

   FlexiBend光缆提供12和24光纤圆形光缆的选项,可兼容任何MPO插座或有源QSFP、 CXP和CFP模块。单模和多模电缆使用OM3、OM4和OS2光纤,提供不同的传输链接距离选项。


   MPO /MTP FlexiBend导引光缆通过了GR-1435、ISSUE 2规范的机械测试,以确保光缆产品在不同位置经过超过25次弯曲仍能保持性能。


   Leal补充道:“高密度集线器、路由器和服务器设备的制造商和安装商需要使用合适的工具,以有效地管理紧凑空间中的光缆路由。圆形MPO/MTP FlexiBend导引光缆经设计可以手工弯曲,能够根据需求确定位置,从0、45以至90度不等,能够简化光缆的安装和维护。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻