MT6595是联发科新款SoC,它拥有A17、HMP、G6200等先进特性,也因为这些各方面的给力配合,让它的性能直逼骁龙800。联发科官方已经公布了关于MT6595的一系列参数和属性,我们一起来看看这款新科“真八核”的详细信息吧。
首先是MT6595系列的型号分类,根据频率、支持网络类型分成十五个小型号,其中MT6595 Turbo系列频率,达到2.4GHz~2.5GHz,MT6595标准版频率是2.1GHz~2.2GHz,而MT6595M则是2GHz▼
下面则是MT6595M和MT6595的详细对比,可以看到MT6595M在规格上有不少地方都存在缩水,尤其是GPU频率从MT6595的600MHz降到450MHz,简直不能忍…凭借超过2GHz的高频Cortex-A17内核,MT6595的CPU性能相对MT6592等Cortex-A7的SoC会有大幅提升。同时我们可以看到MT6595系列的内存带宽相对以往联发科“吝啬”的风格来说已经有很大的提升,2X LPDDR3 933MHz的内存规格也堪称高端配置▼
我们在上面的表格看到MT6595采用了Imagination的PowerVR G6200系列GPU,其中MT6595标准版达到600MHz的高频,性能究竟如何呢?我们在GFXBench网页上也能找到一些信息,虽然具体High-Level的测试帧数还看不到,不过从一些Low-Level测试中还是能感受到MT6595图形性能也算不错▼
接下来是一些问答环节,可以看到MT6595支持SGLTE。SGLTE是simultaneous GSM and LTE的简称。在此种技术下LTE与GSM同步被支持,即能实现PS网络数据和CS语音通话两种业务并发进行。这样的手机将会支持4G和2G两个网络,能够边打电话(使用2G)边上网(使用4G/3G)。可以理解为“单卡双待”。而第三个问题关于安兔兔跑分,联发科给出的答案竟然是40000分以上。当然我们对这个分数也不惊讶,毕竟超过2GHz的超高频A17,再加高频A7组成的“八核全开”,跑分方面肯定不会弱▼
第二页问题,可以看到MT6595没有自带Sensor hub(类似苹果的M7),支持MHL2.0,即1080P,60fps的输出规格▼
第三页问题▼
第四页问题▼
这是MT6595 主板设计参考,联发科这种“打包”的玩法对很多国产厂商来说真是大福利▼