• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝推出支持高电流和高电压的工业设备直流有刷电机驱动器集成电路

来源:EEWORLD
时间:2014-04-04

分享至:

   行业首款单片集成电路可支持10A输出电流和50V电压。


   东京—(东芝公司TOKYO:6502)2014年3月24日宣布推出用于工业设备的单通道直流有刷电机驱动器集成电路“TB67H303HG”。该产品是行业首款1可以支持10A输出电流和50V电压的单片2集成电路。即日起开始批量生产出货。

   工业设备电机驱动器电路需要高输出电流和电压。这使得设计包含单驱动器集成电路的电路较为困难,因为高电流会产生热量。为了减少每个组件生成的热量,通常会使用多个独立的半导体。

   “TB67H303HG”采用的高电压模拟工艺,使导通电阻降至其先前版本3的80%(0.2Ω或更低)。这款新集成电路有助于减少独立的半导体设备数量,并简化应用和缩小其尺寸。

   该集成电路还拥有异常检测功能,有助于提升高电流电机驱动的安全性。

主要特性

驱动模式
两种可选驱动模式:标准的直接PWM模式,或者新采用的恒定电流PWM模式。
高电流驱动
0.2Ω或更低的低导通电阻(上下总和)可支持10A绝对输出电流。
内置异常检测功能
整合了过热保护电路、过流检测和欠压锁定(UVLO)电路,可提升高电流电机驱动的安全性。

应用

工业设备、钞票识别系统等银行终端、缝纫机等家用电器以及办公自动化设备。

主要规格

产品名称 TB67H303HG
供电电压 绝对额定值:50V
输出电流 绝对额定值:10.0A
功能 控制单单个有刷刷电机(正转、反转、短路制动和停止)
其他功能 内置待机功能
除了标准的直接PWM模式,还可以选择恒定电流PWM模式
内置异常检测功能(过热保护电路、过流检测和欠压锁定电路)
单电源驱动无序供电
封装 HZIP25

注:

1:东芝公司进行的调查,截至2014年3月24日。
2:一个封装中使用一个芯片
3:与“TB67H400AFTG”对比

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 ICKey 云汉芯城 Digikey

更多新闻