• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝推出汽车导航系统中等尺寸LCD模块使用的系统电源集成电路

来源:EEWORLD
时间:2014-04-04

分享至:

    集成5种不同的电压输出,可减少安装面积。

    东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出“TC7735FTG”。主要用于汽车导航系统中中等尺寸LCD模块的系统电源集成模块。现样品已可以支持。

    LCD模块需要多五个不同电压的电源来驱动控制器和驱动器。这款集成电路集成了2通道的DC-DC转换器、2通道的电荷泵,以及一个运算放大器。这一设计允许使用一个芯片来驱动LCD模块,从而减少安装面积。该产品支持4.5至16伏的宽运行电压范围,因此可直接从汽车电池供电,适合用于汽车导航系统。

    这款集成电路集成了一个OTP存储器1,可为各个LCD模块存储不同的电源控制设置数据。

主要特性

内置5种不同的电源输出。
支持从4.5到16伏的宽运行电压范围。
采用可以识别输入电压并选择运行模式(降压或升压)的自动升降压转换器,因此无需外部命令控制。
内置OTP,可为每个LCD实现可调节电源控制。



主要规格


注:

注1:一次性可编程存储器。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 Master 安富利 艾睿

更多新闻