• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

愚人节,不愚人!中兴天机Grand SII 1699元携手天猫登场

来源:集微网
时间:2014-04-03

分享至:
上周二中兴旗下子品牌努比亚发布旗舰新机——nubia X6,支持7模式16频,已经让人大开眼界,惊艳的演示拍照更是让人印象深刻。今天(41日),中兴Grand S系列再发新旗舰——Grand SII。去年10月在美国发布了中兴Grand S,其高端的形象已超越nubia系列,至今难忘,关于今天发布这款新旗舰——天机Grand SII配置依然高端,但其售价却超乎想象的低——只有1699元!将于410日上市,在天猫商城平台首发。

降龙十八掌老板与猫女郎恋情等有些无厘头的开场中,中兴天机Grand SII揭开了其并不神秘的面纱(此款手机的配置、图片早早就已经被曝光,只有价格是大家关心的话题了)。

除了热闹之外,产品本身的看点才是发布会的重点,中兴对Grand S II的定位为快的4G手机。4G的下载速度能到达150mbps,理论上300MB的电影,16秒完成下载。配置方面Grand S II搭载高通骁龙801四核2.3GHz处理器,2GB RAM以及16GB ROM5.5IPS全高清大屏,电池容量达到3100毫安,另外还搭载一键分屏、3MIC等特有功能。同时中兴天机业内首次支持517频,刷新手机网络制式新纪录。

WiFi方面,中兴天机采用了极速双频Wi-Fi设置,支持2.4GHz5.0GHz双频,比当下主流Wi-Fi频率高出一倍。

中兴天机搭载新一代声控技术,率先带来声纹解锁、3MIC讲座、全语音驾驶操作,号称解放双手,旨在打造的圈套声音解决方案。声纹录入需要一个安静的环境,现场过于嘈杂,体验效果并不理想,但依然很期待。

拍照方面,搭载1300万索尼第二代BSI摄像头,拥有IR蓝玻璃特制镜头,F2.2的大光圈,76.8度大广角高速对焦,并支持自动对焦马达。拍照功能设计上支持跟踪拍照、有声照相、动作捕捉、连拍优选等多种独有拍照模式。倾斜拉直和连拍优选等功能,为您解决拍摄角度,群体拍摄不全等问题,相当实用!

中兴新一年4G攻势“4G酷跑战略正式开跑!据悉,包括中兴天机在内的一系列4G终端将在集中这个季度发布,以组合拳的为用户提供更多的选择。

渠道方面,中兴这一次还是选择了老搭档天猫商城,耐人寻味的是1699元的价格对于搭载骁龙801的产品,尚属首例,另有尊享版(真皮后壳+3GB RAM+32GB ROM)价格为2499元。此外,中兴在Grand S II上也采用了预约抢购T码的模式,41日起天猫商城平台即可预约,预约成功用户可获得1W天猫商城积分,更有机会参与抽奖。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻