来源:慧聪家电网
时间:2014-04-03
在CRT到LCD的变革中遭遇阵痛的中国电视产业,在OLED浪潮中终于迎头赶上。
日前创维、康佳、长虹等中国厂商的OLED电视产品大举来袭。在全球范围内,量产OLED电视的厂商仍不多的情况下,中国厂商的积极态度备受关注。
Display Search数据预计,2014年,OLED电视的市场规模将达到6.8亿美元,较2013年猛增12倍以上。而在这一快速增长的市场中,中国企业正努力占领制高点。
OLED时代启幕
OLED的成长速度,较其前辈LCD要快上许多。
从1925年CRT电视出现,到2008年LCD销量超过CRT,期间历经了83年的漫长过程。而目前看来,不到二十年间,OLED就有望超越LCD成为显示新时代的主力军。
之所以OLED如此被看好,是它独特的优势决定的。
,OLED相较LCD,能耗大幅度减少。
LCD的工作原理是通过液晶分子的偏转,过滤背光源发出的光线,从而显示出不同颜色和明暗。在工作期间,其背光源必须持续开启,即使提升背光源的发光效率,其整体效率依然存在瓶颈。
与之相比,OLED是由自发光有机物组成,不需背光源,其透光效率可以大幅度提升,更能够根据画面的明暗需求调整每个像素点的发光强度,效率大幅度提升,能耗大幅度降低。
第二,OLED能带来更广泛的设计空间。
上一次技术变革中,抛弃了笨重的显像管的LCD以其轻薄的身材给人们带来惊喜。而OLED则再一次突破了轻薄的极限。由于不需要背光源,OLED的厚度可以达到4mm的极限水平,带来了更多设计的可能。
第三,OLED的画质更为细腻真实。
由于采用自发光材料,省去了等待液晶分子偏转的时间,OLED不但可以实现更加快速的画面切换,还能带来更加鲜明的对比度以及更加细腻的颜色表现能力。目前,OLED电视已经可以达到百万分之一秒的快速响应、10万比1的对比度,并能实现远超LCD的宽广色域。
第四,能够衍生出柔性、透明等多种新颖应用。
让人兴奋的,是OLED为人们带来的新应用可能性。由于抛弃了背光源,OLED可以很容易地突破LCD的局限,实现透明显示、柔性显示等应用方式。
在LCD中,除了工程环节对基板材质的限制之外,背光源也极大地限制了其应用发展。例如,背光源的存在使其只能单向显示画面,难以实现透明显示;背光源的复杂结构在弯曲时会造成应力分布不匀,同时会造成漏光、明暗不均等瑕疵,等等。
而OLED抛去束缚之后,可以很容易地实现柔性显示、透明显示等应用,并能衍生出橱窗、电子报纸等多种应用,开启了未来的无限可能。
中国企业抢占先机
在CRT到LCD的变革中,中国企业遭遇到了挫折。
在20世纪90年代,日本和韩国为中坚力量,LCD开始快速兴起。而当时中国企业大多还在制造CRT产品。到2008年,LCD已经占据产业的半壁江山,而中国电视厂商也失去了CRT时代的领头羊地位。
直到2011年,中国电视厂商在全球LCD市场市占率突破20%,重新夺回了电视生产大国的位置。之后,其市占率稳步上升,到2013年第三季度,占有率上升到了27%。
夺得电视生产大国位置的中国企业对新一轮的技术革新更加敏感。于是,当2013年LG Display推出WRGBOLED面板时,中国企业也给出了为迅速的反应。
2012年,LG Display利用创新的WRGBOLED技术,率先实现了大尺寸OLED面板的量产。由于WRGBOLED技术通过白色OLED和色彩提纯 (ColorRefiner)结合的方式,画质更加细腻、色彩还原更加准确。同时生产可不需金属罩、可采用与传统非晶硅设备无缝衔接的氧化物 (Oxide)TFT技术制造,被普遍认为是大尺寸OLED量产的技术。
在去年年中,中国电视厂商已经开始积极与LG Display合作,投入OLED的研发。在LG Display的密切配合下,今年年初的CES上,中国电视厂商以全面的OLED产品亮相,成为OLED电视普及的中坚力量。
“中国是全球的电视生产国,并拥有全球的市场。在OLED时代,中国毫无疑问将成为中坚力量。”针对中国企业在OLED电视领域将占据何种地位,LG Display表示:“LG Display也将积极与中国合作伙伴共同投入,从而推动OLED电视的快速普及。”