• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Marvell推出首款与壁式调光器兼容的智能LED控制器

来源:EEWORLD
时间:2014-04-03

分享至:
   Marvell推出的88EM8189 LED控制器提供I2C控制,低待机功耗,与现有的切相调光器兼容,加速向智能照明的过渡。

   2014年4月2日,北京讯 ——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq:MRVL)今日宣布,推出新型AC/DC LED驱动器集成电路(IC)  Marvell ® 88EM8189,该驱动器IC采用了兼容I2C的数字接口,与支持Zigbee等照明控制协议的网络微控制器相连,调光范围从100 %到1%完整覆盖,面向智能无线灯泡提供出色的调光性能。 Marvell的88EM8189芯片集成了独立的高效率交流转直流电源电路,为网络芯片提供专用的待机电源。因此,降低了电子器件的物料清单(BOM )成本,大幅降低产品价格。这样的设计实现了当智能无线灯泡关闭时,网络电路低的功耗待机,使系统解决方案符合当今的能源之星标准。基于Marvell业界的切相LED驱动器芯片88EM8187相同的技术,采用88EM8189芯片的智能灯泡作为一个系统级器件,与现有的切相墙壁式调光器兼容。Marvell 88EM8189 LED驱动器现可提供样片。

   Marvell公司副总裁、物联网业务部总经理Philip Poulidis表示:“越来越多的消费者意识到在家中使用智能LED灯泡的好处。作为Marvell端到端智能照明平台的组成部分,Marvell新型LED驱动控制器能够帮助用户从由壁式调光器控制的LED灯过渡到与互联网相连、可通过智能手机和平板电脑控制的智能灯泡。88EM8189芯片的创新带来了更好的用户体验,在十分经济的价位,提供基于互联网的自动化无线照明控制,且与现有调光器兼容。”

  Marvell的88EM8189 LED驱动器IC是Marvell智能照明平台的组成部分,该平台还包括88MZ100 ZigBee微控制器、88MC200 Wi-Fi微控制器和低成本ZigBee到Wi-Fi网关解决方案。该平台全面支持ZHA(ZigBee Home Automation)与ZLL(ZigBee Light Link)行业开放协议,支持移动设备通过Wi-Fi接入访问。Marvell围绕这一平台建立了一个包括ODM厂商和云软件合作伙伴在内的生态系统,面向终端市场提供交钥匙解决方案。Marvell的开放式架构还允许零售商和服务供应商推出的家庭网关与智能灯泡建立连接。

Marvell 88EM8189 驱动器的主要特点包括:
· 支持单级反激式或降压-升压拓扑结构
· 集成数字接口 I2C用于连接网络微控制器,通过ZigBee、Wi-Fi、蓝牙、可编程逻辑控制器和其他技术进行数字调光
· AC-DC 转换器内部集成提供无线控制器供电
· 灯具关闭后符合能源之星标准的功耗 (待机功耗500mW )
· 与全球各种切相调光器兼容
· 以88EM8189 加连接设备的双芯片灯具解决方案降低系统物料清单成本
· 驱动器电气性能
o功率因数大于0.95。
o 驱动器效率高达90%
o 总谐波失真小于20%  

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻