市场研究机构NPD DisplaySearch指出,2014年应用于智慧型手机萤幕的HD(720x1280)和FHD(1080x1920)等高解析度显示器/面板出货量可望快速成长。主要驱动关键因素包括LTE导入、应用处理器发展、显示器/面板成本降低等等。至于驱动IC则可能是另一项限制高解析度显示器/面板发展的关键因素。
据调查,中国电信营运商-中国移动已经宣布该公司今年4G手机(出货)目标要达到1亿台,而今年来自于中国移动的补贴也于4G机种。中国移动改变的LTE规范,目前LTE机种必须支援5种模式,包括TD-LTE、TD-SCDMA、GSM、LTE FDD、WCDMA等等。
为了满足LTE手机要求,智慧型手机必须具备更多零组件,因此也需要较大的PCB印刷电路板组装。这意味4G手机将使用至少4.5寸以上的显示器/面板,而较大面积的萤幕又可以采用较大的薄电池。另外,基于较大萤幕考量,品牌商亦偏好在中档LTE智慧型机导入HD解析度面板(FHD面板成长将更快速),并至少于低阶4G智慧型手机采用解析度WVGA/FWVGA(800x480/854x480)面板。
NPD DisplaySearch中小尺寸显示器分析师Shawn Lee表示,目前中国LTE手机市场主要SoC晶片供应商是高通和联发科(2454)。预期联发科晶片可望于今年第二季通过中国电信营运商认证,此将有助于推动LTE智慧型手机发展。而SoC设计亦将支持HD和FHD解析度面板。
显示器/面板价格下跌亦为另一个推动今年HD/FHD智慧型手机需求成长的重要因素。自2013年底以来,5寸HD非晶矽a-Si TFT-LCD液晶面板价格已经跌了16%。同期间5寸FHD低温多晶矽LTPS LCD液晶面板价格也下跌13%。近来面板厂商正积极在中国补贴行动装置业务市场争取份额。
至于驱动IC供应状况则是影响智慧型手机导入HD/FHD显示器/面板发展的关键指标。为了满足中低阶智慧型手机市场,多数支援HD/FHD显示器/面板的驱动IC并不包含RAM,以求增加产出、降低成本。多数HD和FHD的驱动IC系由8寸半导体代工厂制造,但这些工厂也生产指纹感测器、CIS(CMOS影像感测器)、4K/UHD电视驱动IC、触控控制IC、模拟IC等等。如果其他利润较佳的IC需求提高,厂商可能就会减少手机驱动IC供应量。
据预测,2014年、2015年应用于智慧型手机的HD(720x1280)、FHD(1080x1920)出货量都将持续成长,另WQHD(1440x2560)面板在2015年出货更将快速增长