来源:互联网
时间:2014-04-02
为大数据时代的工业标准规范提供面的测试测量解决方案。
解决云计算、云存储、移动互联网、智能手机、多媒体高清显示设备等热门技术的复杂测试挑战,保证大数据时代设备的稳定高效。
中国 北京,2014年4月2日 –的测试、测量及监测仪器提供商---泰克公司日前宣布, 泰克2014春季创新论坛(TIF)将于4月15日、18日分别在北京和上海举行。本届TIF将为业界工程师带来满足大数据时代以高效能运算为核心的多种工业标准规范的测试方案介绍,包括:SFP+、 IEEE802、32GFC、100G/400G光通信、PCIE3.0/4.0、SATA3.0、SAS 12G、HDMI2.0、MHL、DP1.2、 MIPI等。此外,泰克专家还将介绍一系列热门技术:突破2G的超宽带测试,直接数字合成技术,高能效电源管理。
当前的社会已经进入大数据时代。云计算、云存储、移动互联网、智能机、多媒体高清显示设备等热门技术的崛起,带来了新一轮的设计和测试测量技术革新。工程师们需要开发拥有更高带宽和吞吐量的先进的高速串行数据总线技术,同时对不断更新和复杂化的行业规范和标准提供既简单省时又精确的一致性测量方法;在有限的射频频谱内研发出更多的智能无线设备,并解决各种瞬态信号在时间相关的多个域中的联合监测和分析;在能源技术方面做到更高效、节能。
“泰克公司作为的测试测量领导厂商,将凭借强大的技术优势和60多年的测试经验,为面临上述困扰和挑战的工程师提供面、灵活的测试仪器和功能强大、简单易用的分析软件,帮助工程师轻松地解决各种测试瓶颈和难题。” 泰克亚太区市场总监王中元 (Felix Wong)表示,“同时,得益于泰克与各个标准化协会之间不断加强合作,在本届TIF上也将为广大工程师们带来前沿的标准与规范介绍。”
大数据时代,数据中心外部互联是大数据实现的基础。在电信号传输方面,SFP+和QSFP+接口正在业内普及,下一代25Gbps接口也正在紧张的研发、验证过程中;在光信号传输方面,40G/100G NRZ码型的短距离传输和100G/400G 相干光远距离传输技术也正受到越来越多的重视。
在2014 TIF上,泰克专家将带来“数据中心外部互联接口测试综合解决方案”的主题演讲,运用泰克先进的测试仪器:诸如,拥有行业的小于100 fs的本底抖动,可以实现异常准确的器件检定,全面支持光通信标准、时域反射计和S参数的DSA8300 数字采样示波器,以及与之配套的分析软件以应对大数据时代大量新技术涌现所提出的高要求,与客户一起应对各种挑战!
另外,随着大数据时代的来临,如何保证供电设备的稳定高效,这也是工程师们所需要考虑的重要问题。在2014 TIF上,泰克公司旗下品牌联合小信号测试先锋吉时利(Keithley)将会给客户提供从器件测试到成品性能测试的完整电源测试方案。
2014 TIF技术研讨会其他精彩课程预览:
数据中心的高速工业总线测试及SI仿真技术
PCIe3目前已成为市场主流,数据率高达8Gbps,其下一代PCIe4.0已提上日程,数据率可达16Gbps;SATA3.0是PC产品的市场主流,数据率达6Gbps;在Server和Storage领域,SAS3正在逐步取代SAS2的市场,其数据率分别是12Gbps和6Gbps。面对如此高速的数据传输标准,不仅要求使用更高带宽的示波器来完成发送端测试,协会更是增加了接收端测试的强制性要求。此外,传输链路和均衡模型对如此高速信号抖动的影响也让SDLA信道仿真技术越来越多地应用到了测试方案中。泰克公司拥有完备的解决方案以应对这些高速串行信号所带来的测试挑战。
数字高清接口HDMI 2.0/DP1.2的测试挑战以及解决方案
泰克公司作为HDMI/DP接口规范的重要贡献者,从规范诞生的那刻起就为该规范提供了早完整的测试认证方案来保证HDMI产品的质量和相互之间的兼容性,目前全球有多家HDMI/DP 认证中心正在采用泰克的测试方案来进行产品的授权认证。泰克方案全面支持HDMI2.0/DP1.2的测试,包括发送端,接收端和线缆的测试。
突破2GHz带宽的超宽带测试系统
随着技术的进步,系统化测试成为现代测量方法的重要发展方向之一。2GHz以上的超宽带需求越来越多,宽带雷达,相干光通信,OFDM信号等,传统的测试手段渐渐很难甚至不能再满足新兴超宽带信号对测试的要求。从超宽带信号的产生、采集到分析,我们都需要一些新的手段来满足这些需求。本次演讲着眼于宽带雷达信号、宽带射频信号、宽带数字调制信号、复杂的电磁环境信号、复杂相干光调制信号,光OFDM信号等测试瓶颈,介绍泰克在政府研发和光通信领域中的各种复杂超宽带信号仿真与分析的测试解决方案。
您所不知道的直接数字合成
在光通信中,全新的如OFDM或相干光通信,全光的发射机在实现难度上非常的大,因此SDOP软件定义光发射机越来越得到大家的关注,如何产生调制光驱动信号,进行发射机端的均衡、提高通信容量等问题显得非常的突出。泰克公司的AWG70000系列任意波形发生器应对未来的通信系统中信号仿真、测试具有先天的优势,通过这次讲座,将展示AWG70000的无穷潜力。
大数据时代--移动终端核心总线MHL&MIPI方案
在智能机内部MIPI接口被广泛应用,其速率不断的演化加快,从D-PHY的1Gbps开始向更高的M-PHY 5.8Gbps过渡来支持更高清的显示,采用MIPI物理标准的DigRF也可以更好的支持日渐来临的4G LTE射频芯片和基带之间的通信;而在外部,相比HDMI总线更少的MHL也开始不断的商用,以方便高效低功耗的将高清影音输出。这些更快的速率和更新的标准,对总线一致性有了更严苛的标准,同时对测试仪器和分析软件提出来更高的要求,在这一过程中,泰克公司不断地推陈出新,同时加强与各个标准化协会的合作,在当下和未来以自身的方案来满足不同用户的需求。