来源:EEWORLD
时间:2014-04-02
简约的iW3640双通道混色解决方案消除了外置MCU和专用电源的成本;过热保护降额技术有助于確保灯泡使用寿命。
中国北京,2014年4月1日–高集成电源管理、AC/DC、固态照明和短程无线技术提供商 Dialog半导体有限公司(法兰克福证券交易所代码:DLG)今日推出 iW3640 固态照明(SSL)LED 驱动器,用以提升对价格敏感的 SSL 灯泡所营造的情绪氛围。iW3640 双通道 25W SSL LED 驱动器提供一个简约、低成本的可调光混色解决方案,既能实现白炽灯式的暖色调光,又能消除以往对微控制器和必备电源的需求。因此,可以降低等效功率为 75W-150W 的 A19 SSL和 PAR 灯泡以及 20W-45W 商用外置可调光镇流器的物料清单(BOM)成本。
一般的 LED 灯泡在改变亮度时仍然保持刺眼的白光,而 iW3640 的双驱动输出设置可让设计人员同时打造包含暖白色和以白色为主的 LED 灯光,促使 LED 灯泡在改变亮度时色调偏暖。Dialog 的内置数字调光专利技术可以检测调光器的类型和相位,并根据灯光强度自动调节LED 混色搭配,从而实现平滑的调光,尽可能接近传统可调光型白炽灯灯泡所带来的色温和氛围。因此,针对照明对调节情绪至关重要的家居或办公环境中,这种调光方式带来一种更加舒适的 LED 照明体验。
通过集成用于驱动第二路 LED 灯串的驱动器,并使用数字引擎控制转换过程,iW3640 消除了传统暖色调光技术所需的外置 MCU 和必备电源的成本。
Dialog 半导体有限公司企业发展与战略副总裁兼电源转换事业群总经理 Mark Tyndall 表示:“灯光所营造的氛围非常重要。如果 LED 灯光在调暗后不能带给人们熟悉的类似白炽灯散发的暖色光调,用户将会感到很失望。生产类似于白炽灯调光方式的 LED 灯泡通常需要借鉴更为复杂和昂贵的设计。 iW3640 提供简单的双色混合拓扑结构,并能够以极低的 BOM 总成本解决LED调光时发出刺眼白光的问题。”
Dialog的数字调光技术能够让 iW3640 支持几乎所有的舍相壁式调光器,其中包括前切式调光器(R类型或R-L类型)、后切式调光器(R-C类型)和数字调光器。iW3640 可以将灯光色温从亮白色调节至柔和的暖白色,并能将灯光亮度降至原始亮度的1%,同时避免闪烁。随着驱动器检测到调光角有所增加,辅助 LED 灯串的占空比也有提高,从而增加了调光的色温。逐周期波形分析技术还有助于提高调光器的设置响应速度。
iW3640 内置过热保护(OTP)降额功能用于监测密封SSL灯泡内的温度,从而解决灯泡过热问题。OTP 功能通过一个 NTC 电阻器进行配置。当灯泡内的温度达到设计人员预先设定的温度时,iW3640 将以细微逐渐降低进入 LED 的电流;当温度降下后,它再无缝地恢复亮度,全程无需让灯泡停止工作。这样,LED 电路中的电解电容器在 SSL 灯泡长的使用寿命期间正常工作,有助于预测的灯泡使用寿命,并为满足消费者对可配换 LED 灯泡的持久可靠性和安全性的期许。iW3640 的其它安全特性包括:LED 开路/短路、过流、电流检测电阻短路和输入过压保护。
iW3640 两级 AC/DC SSL LED 驱动器符合与全球电源质量和效率的要求,其中包括欧盟的 IEC61000-3-2 标准;具备较高的功率因数(> 0.95)、较低的总谐波失(<15%)和较低的脉动电压(<20%)。它兼容 Zhaga(1) 热插拔 LED 模块,实现 LED 照明可互换性;其可配置的调光曲线遵从 NEMA SSL 6(2) 调光标准。
iW3640 SSL LED驱动器的主要特性
·双通道、日落式调光SSL LED驱动器:输出功率为25W
·较低的BOM成本 – 无需外置MCU或电源;PrimAccurate™控制技术消除了次级侧调节器和光反射隔离器
·基于NTC的LED过热保护降额技术
·较高的功率因数(PF)> 0.95,较低的总谐波失真(THD)< 15%
·具备舍相调光功能并兼容多种调光器,可自动检测调光器类型
·宽宽泛的调光范围:1% - 100%
·遵从各项全球标准,包括欧盟的IEC61000-3-2
·遵从NEMA SSL 6标准
·从Zhaga 热插拔标准
封装、定价和供货
iW3640 现已投入批量生产。它采用标准的14件SOIC封装,定价为每件0.94美元(1000件)。