• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔再推9款平板专用BayTrail-T处理器

来源:腾讯数码
时间:2014-04-01

分享至:

    英特尔专为平板电脑所研发的BayTrail-T高效能芯片,能够为平板电脑产品提供超长电池续航和卓越的性能表现,并且支持Windows 和Android软件。大部分的10英寸以及更小尺寸的Windows平板电脑产品都采用BayTrail-T芯片,而选用BayTrail-T芯片的 Android产品也已经在路上。

    CPU World报道说,英特尔即将推出至少9款BayTrail-T处理器,其中一些型号的显卡性能将会提升16%。

    其中,性能好的英特尔BayTrail-T新处理器型号为Atom Z3795,时钟主频为1.6 GHz,可超频至2.39 GHz,显卡可从311 MHz 加速至 778 MHz,支持4GB内存。

    英特尔BayTrail-T处理器入门级型号为Atom Z3735E,时钟主频为1.33 GHz,可超频至1.83 GHz,显卡可从313 MHz 加速至 688 MHz,支持1GB内存。

    所有的新芯片都采用四核处理器和英特尔高清显卡,与英特尔第三代Ivy Bridge处理器基于相同技术。

    这些新品预计将会在2014年的季度或第二季度出货。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻