• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

elmos内置PSI5接口的压力传感器E524.40

来源:EEWORLD
时间:2014-03-29

分享至:

    德国多特蒙德,2014年3月26日,艾尔默斯公司(elmos)日前宣布推出内置PSI5接口的第二代压力传感芯片-E524.40。该产品专门针对汽车安全应用(侧安全气囊和行人保护系统)而设计的。该传感器的性能不会受到环境平均气压的干扰,能够识别气压的突然变化。它可以连续检测和分析相对气压和平均气压的变化。芯片符合AK-LV29 (VDA)标准规范,是按照ISO 26262标准的“功能安全”要求而设计的。


 
    该款芯片带有检测以及数字信号输出功能,可以识别动态压力变化,并将识别的信号传输至PSI5接口。为了监控系统状态,进而满足功能安全的要求,芯片的诊断数据也通过接口部分进行传输。除此以外,在系统启动和运行期间,芯片还将运行自检功能,开启诊断功能。自测功能对传感器和芯片部分都进行检测(模拟部分、DSP、ROM和EEPROM)。
 
    芯片内部集成的EEPROM旨在保存校准数据、设备ID以及用户的编程数据。这款芯片采用改进型SOIC20封装。
 
    对于PSI5网络组件,Elmos公司提供接口芯片E981.07和E981.08(分别是双通道和4通道)。因此,利用同步模块可以容易并且迅速地配置完整的系统。
 
产品特性
·标准压力传感器,用于碰撞检测,符合AK-LV29 (VDA)标准
·P515数据接口,实现同步或异步传输模式
·在改进型SOIC20封装内实现压力传感器单元与信号处理芯片的集成
·可在以下两个压力范围调整输入精度放大器与信号链路:
压力检测范围l: 400~1500 hPa;范围2: 400...1900 hPa
·适合线性化、数字滤波的数字信号处理,用于平均环境气压和相对动态压力的计算
·带有芯片温度检测
·片上EEPROM,用于校准系数、的器件以及用户可编程数据
·自测功能,用于压力传感器和芯片内部电路
·满足功能安全要求,符合ISO26262标准应用
·碰撞压力传感器,适合被动安全应用
·主动行人保护安全系统
 
典型应用电路





















 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻