• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

持久堪比平板 HTC One M8续航测试出炉

来源: 爱活网
时间:2014-03-28

分享至:
    HTC One (M8)号称拥有极致省电模式,在仅仅5%的电量下,手机待机时间都可以撑过15小时,实际情况如何呢?现在已有外媒对M8的续航性能进行了测试,在屏幕 常亮的情况下,M8的续航达到7小时12分钟,比3000mAh的电池的LG G2续航都要长将近半小时!

  据介绍,续航7小时基本就算手机和平板的分界线了,市场上除了One Max等板砖,新一代HTC One (M8)的续航时间基本无人能及。要知道M8的电池只有2600毫安,相比之下,那些大板转砖都配备了巨大的电池。

  去年的HTC One电池容量是2300mAh,M8增加了约13%的电池容量,续航表现却从5小时级增强到7小时级别,不得不称赞一下HTC在这方面所做的努力。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Onlinecomponents Master 安富利

更多新闻