来源:高清时代
时间:2014-03-28
在去年,4K电视机火爆异常,点燃了许多消费者心中的购买欲望,究竟是否需要乘此机会购买呢,什么4K电视机值得买呢?关键得看HEVC H 265。有了它,在有限的带宽下也能随心所欲观看4K影片。
高清技术的发展日新月异,在1080P还未全面普及之际,4K和8K相继袭来。在去年,4K电视机火爆异常,点燃了许多消费者心中的购买欲望,同时4K新品层出不穷,有人着急已经购买了,有的朋友选择的观望,如今4K电视一天一个价,究竟是否需要乘此机会购买呢,什么4K电视机值得买呢?关键得看HEVC/H.265。
首先来看看如今主流的1080P。你是否在看1080P影片时会有卡顿呢?绝大多数答案是肯定的。因为看1080P影片所需传输的数据量太大了,难以想象4K片源播放时回遇到怎样的问题,说道这里就涉及了HEVC/H.265。HEVC/H.265视频压缩标准,它是一种高效的视频压缩解决方案,传输同样的数据量,其只需要一般的带宽,有助于解决4K视频源数据传输量过大的问题。
目前,4K片源困乏虽然是一大难题,但是随着亚马逊、M-Go、Netflix以及Vudu等视频内容服务商开始推出4K内容,它将不是个太大的问题,接下来4K片源的传输将困扰到许多人,即使现在有了4K电视机也不一定能看到4K影片。我们知道国内的宽带发展的虽然比较快,但依然无法满足4K播放的需求,此时支持HEVC/H.265的4K电视能够在一般带宽下就能播放4K,能使许多朋友享受的逼真画质。
显而易见,以上的内容说明,想要购买4K电视机其好支持HEVC/H.265,有了它,在有限的带宽下也能随心所欲观看4K影片,而且如今的4K电视机大量出产,价格有望进一步降低,此时选择观望4K电视的价格走向不失为一个好的措施。