• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

研华汽车BLM车身控制器测试系统

来源:EEWORLD
时间:2014-03-28

分享至:

   车身控制器功能测试系统,模拟实车电气负载和其它控制器单元,测试各个车身控制器功能是否满足设计需求。被测系统包括雨刮、门锁、车窗、内灯光、外灯光、仪表、防盗安全及其他辅助系统。系统具有测试数据采集、存储和自动报表生成功能,以及良好的人机界面,为车身控制器功能测试和整车集成测试提供支持。


系统功能

1、手动测试通过手工操作按键模拟各种开关和变量进行测试,与传统测试类似;
2、自动功能测试:通过计算机控制各继电器模拟各种开关和变量进行自动测试,不需人为干预,提高测试效率。


3、加载模拟负载、实际负载进行测试。
4、每一个子功能测试项均可在各点火状态下进行测试。
5、测试过程中,可通过CAN总线诊断车身控制器配置信息,进行不同功能配置项的测试;
6、进行测试数据处理、显示、存储并自动生成测试报表。


系统参数


系统详解




1、使用研华工业级计算机和高精度数据采集与控制卡,信号周期小于1ms,信号采用隔离保护,防止误操作,延长使用寿命;
2、灯光系统负载模拟(转向灯、前雾灯、大灯、刹车灯等)。车窗、雨刮、门锁等负载。
3、汽车仪表测试整合多种汽车总线,标准配置为CAN总线,根据测试需要可扩展FlexRay和LIN总线
4、通道复合应用。
5、提供专门的测试接口

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻