• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

科技越来越发达 如何选择适合自己的智能锁

来源:中华门窗网
时间:2014-03-28

分享至:

    作为智能家居各系统中主要的一个部分,智能灯光控制是一个基础的部分。大家选普通开关,主要是选品牌、选价格、选外观、选材质,那么对当前的智能开关来说,除了这些之外,重要的还要考虑性能、通讯技术、组网方式、功能及服务上面。

  科技越来越发达,我们时常能在偶像剧中看到剧中的家门锁是非常高大上的,简单几个数字或是指纹一扫,门就自动打开了,省去了我们随身带钥匙的麻烦。而智能锁也慢慢成了当前家装市场的新生力量,越来越受到大家的关注。与此同时,随着智能锁的慢慢普及,它已经不仅仅是土豪们的专属了,也有越来越多时尚个性的年轻人开始希望将它带进自己的生活中。小编猜想或许过不了几年,这种新型智能家居就成广泛的运用到普通百姓家中了。

  作为智能家居各系统中主要的一个部分,智能灯光控制是一个基础的部分。大家选普通开关,主要是选品牌、选价格、选外观、选材质,那么对当前的智能开关来说,除了这些之外,重要的还要考虑性能、通讯技术、组网方式、功能及服务上面。下面一一道来。

  1、 选品牌

  当前的智能开关品牌,基本上都是新品牌,属于百花齐放,毕境智能家居也没几年的功夫,还没法沉淀出一个出色的统领品牌,而且智能开关属于技术更新很快的产品,今年你,明年可能就被其它公司更好的产品取代了。正如手机中的诺基亚,品牌是够响,但你现在还会去买这个牌子吗?所以对于智能开关来说,品牌不是重点考虑因素。

  2、 选价格

  智能开关普遍较贵,特别相对于普通开关来说。同样以一套三室二厅二卫的户型,普通开关约需1000元左右,进口品牌智能开关一套约1万5,其它价格就很难说了,便宜一点的智能开关2000多块,大多数在5000左右吧,具体的大家可以在淘宝上找找,这个主要是看个人承受能力。个人认为,相比较 20-30万的装修,装一套几千元的智能灯光控制系统,完全可以接受的,毕境给家带来了很多档次上的提升了。

  3、 选外观

  智能开关,当前外观上主要分为三种形式,分别是传统开关式、触摸式、液晶触摸式。这个也是看个人爱好。不过个人建议,传统开关式就不用考虑了吧,就像现在还有按键手机一样的感觉。触摸式也得看看设计的好不好看,很多开关设计一点都没有体现智能科技感。当前主流的,应该是液晶触摸式,采用的是液晶玻璃屏,有图案设计,各种开关按键一目了然,外形样子均显档次,值得推荐。

  4、 通讯技术

  智能开关属于物联网设备,每个开关都有的地址。其体现智能,主要是可以实现异地控制上面,简单的说就是本地开关可以控制异地开关上的灯。举个例子说,就是大门口的开关可以控制卧室内的灯。这种情况下,就需要开关与开关之间组成网络,而这种通讯技术组网的方式,就是我们需要考虑的重点问题。主要有以下几种情况:

  情况一:有线版开关,就是开关与开关之间需要有信号线(弱电)连接,这个适用于水电还没有开始的阶段,因为这个需要考虑弱电布线的问题。当前有线版智能开关一般采用485通讯技术,此技术已发展多年,各种国际主流的智能家居系统均采用此技术,非常成熟,而且可方便的跟主流的中控主机相结合,从而升级成整体智能家居控制。另外,有些人担心无线可能会有辐射,所以有线更让人安心。个人建议如果能布信号线的,可采用有线版的开关。

  情况二:无线版开关,相对于有线版,无线版主要的优点就是不需要布信号线,开关与开关之间直接通过无线信号连接组网,这样就不需要布信号线了。有些用户因为水电布线已经布好了,那不只能采用无线版智能开关了。对于无线版开关来说,当前主要有三种无线技术,分别是433M射频技术、Zigbee技术和 wifi技术。具体各技术大家可自已去看一下优缺点,个人建议选用Zigbee技术的,这也是当前国际上主流的无线技术,信号稳定性好,扩展能力强,433射频就不要考虑了,wifi有时信号不太稳定,穿墙性不好。

  5、 组网形式

  当前的智能开关,不管是有线还是无线,很大一部分组网形式,采用的是中控组网方式,即首先需要一个中控设备,然后从中控发出信号,去控制各个开关。这种情况下,就必须有一个中控设备。中控一出问题,就完全不能用了。而新一代的智能开关,则每个开关都是一个独立的主机,可以单独运行,也可以组成网络,不需要中控设备即可运行的。另外就算有一个开关出问题了,也不影响其它开关的正常运行。因此,尽量选用那种不需要主机的智能开关。

  6、 性能

  新一代的智能开关都是有芯片的,就像一个电脑一样,芯片性能越好,当然开关的性能就越好,可发挥的功能越强大,越灵活,一个组网范围内的接入开关就越多。现在很多智能开关还是采用的8位芯片,有些是16位,高端一点的都是32位芯片了。另外,还可以从组网的开关数量上来看,有些智能开关只能多连接 10多个开关,而有些可接入200多个开关,从中可以看出性能差异。

  7、 功能

  选择智能开关,当然重要的还是选择这个开关功能及特点,能不能满足用户的个性化需求,否则在好的性能也是没用的。既然是智能开关,首先要满足用户的基本需求,同时能满足用户很多想不到的想法。智能开关常见的要求就是:多控,有些开关号称智能,但只能死板的提供双控,3控,那其实叫不智能。真正的多控,就该是想多少控就是可以实现多少控,比如我想家里的10多个开关上同时对某一盏灯的多控,理论上都要能做到。还有各种场景模式,都可以按你的需求来设定,而不是固定的卧室一个场景、客厅一个场景,这也谈不到智能。另外,智能开关的功能需求其实还有很多,这个主要是看用户自已的选择,满足你的基本需求了,并不代表这开关是智能了,具体的还是要多看多比较。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻