• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

盛群推出HT1380A/HT1381A新时钟IC

来源:电子工程专辑
时间:2012-07-05

分享至:
盛群半导体的实时时钟 IC HT1380/HT1381已普遍销售于全球多年,可应用在各种需要计数时间的产品上,如:电表、水表、家电产品、计算机产品等,质量及特性深受客户肯定。基于服务及对自我质量的要求,盛群对HT1380/HT1381进行体质上的改善,以更先进制程开发,加大IC的负性阻抗能力及抗噪声能力、提升操作温度特性。因为增强了特性,推出了新版IC编号为HT1380A/HT1381A。

HT1380A /HT1381A与HT1380/HT1381在特性及包装脚位上完全兼容,采用串行式接口;具有计算秒、分、时、日、月、星期、年的能力;具有闰年调整的能力;低工作电流:<0.5uA(Max.)@VDD=2.0V;有12小时制、24小时制二种时间模式;支持连续写(Burst Mode)及单个写(Single Mode)两种数据传送方式;HT1380A采用8DIP封装、HT1381A采用8SOP封装。工作温度则扩大至-40~85℃。

HT1380A/HT1381A是一款操作简单的实时时钟IC,应用广泛如:煤气表、考勤及门禁设备、计费电话、收款机、MP3、数字相框、办公室自动化产品等。(拓展阅读: IC芯片 )

标签 IC Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购