• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

安立新添TETRA 信号分析和覆盖选件

来源:EEWORLD
时间:2014-03-27

分享至:

   采用 S412E 手持式分析仪,现场工程师、技术人员可快速、轻松地诊断和检修 TETRA 网络。


   安立公司推出业内的 LMR Master™ S412E 手持式TETRA 分析仪和 TETRA 覆盖地图选件。该手持式分析仪结合 LMR Master 一流的性能和紧凑的耐用设计以及全新的 TETRA 测量和分析工具,堪称一款用于部署、安装和维护公共安全、运输、公用设施和关键通信网络(包括采用 TETRA 技术的网络)的面的测试解决方案。

   现场技术人员和工程师可使用配备全新选件的 LMR Master S412E 进行 TETRA 网络的空中和覆盖区域分析。对于高级现场分析,TETRA 分析仪还包括一个特殊的 TETRA 综合显示屏。用户可通过此显示屏查看诸如基站和移动网络色码、移动网络代码、位置区域代码和移动站传输功率级别等主要数据。这项全新功能结合 LMR Master S412E 行业的接收器技术,可让用户利用 OTA 分析,快速、轻松、准确地诊断和检修 TETRA 网络的系统性能,而无需采用前置放大器。

   除用于 TETRA 网络的新功能外,为配合 ITC-R 正向列车控制 (PTC) 标准的技术和词汇变化,Anritsu 还更新并强化了 LMR Master 选件 721 和 722。更新包括将符号速率调整为“半速率”和“全速率”,支持 ITC-R 标准中的全新“突发分组”空中接口,包括更新的信号发生器图形。

   通过进一步扩展 LMR Master S412E 的功能,安立公司增加了对 MA2700A 干扰信号探测仪™ 手持式测向系统的支持。MA2700A 配备有内置电子罗盘、GPS 接收器和前置放大器,可与各种定向天线连接。

   TETRA 选件扩展了 LMR Master S412E 已经非常全面的测量功能,它结合了用于车间或现场安装、维护和验证模拟和数字陆地移动无线通信 (LMR) 以及专业移动无线通信 (PMR) 网络所需的所有工具。所有 LMR Master S412E 分析仪均配备有基于 VNA 的42 dB 方向性/100 dB 传输动态范围的电缆和天线分析仪、超低底噪的频谱分析仪、信号发生器、内部功率计以及模拟 FM 分析和覆盖地图。

   用户可通过增加诸如干扰分析仪、外部功率传感器(通过式和终端式)、故障定位 (DTF)和矢量电压计等选件扩展其 LMR Master S412E性价比。信号分析仪/发生器选件可用于 APCO P25(阶段1 FDMA 和 阶段2 TDMA)、NXDN™、MotoTRBO™/DMR 和 TETRA。LMR Master S412E 还提供移动宽带网络LTE 和 WiMAX(IEEE 802.16 固定和移动)的分析。当配备可选的内部 GPS选件,即可实现所有信号分析仪的覆盖区域分析。所有测试功能均设计封装于一个坚固的、便携式、手持式且有电池供电触屏的机壳内。

   配备有 TETRA 分析仪和 TETRA 覆盖地图选件的 LMR Master S412E 将在 4 到 6 周后供货。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻