来源:中安网
时间:2014-03-27
身处密码时代,人们总难免焦虑。用生日、手机号做密码不安全,随机编一组数字又怕记不住。好消息是,下一代ATM机将彻底消除这种不安情绪。就算你没带银行卡,忘记了密码,也不用担心,只要露出你的脸,或者伸出一只手,一切都可以轻松搞定。
目前在日本,生物识别ATM机已经占据半壁江山;与此同时,韩国、印度等亚洲国家也不约而同地大力推广生物识别技术在ATM机领域的应用。但放眼国内市场,仍是一片空白。在生物识别技术已被列为下一代ATM机首要特征的背景下,未来该领域的发展空间可谓无限。
下一代ATM标配生物识别让“刷脸”取现成为可能
不久前,美国德克萨斯州联合银行的一个营业部,迎来了一位储户,他既没带银行卡,也没有回忆密码就径直走向ATM机提款,一台摄像机对他的眼睛进行扫描,迅速而准确地完成了身份鉴定,很快进行了业务办理。
输密码这件事,虽然繁琐且令人不安,但在很多地方仍是一道不可或缺的程序。人们站在ATM机前,或许都有过这样的感受:心里总嘀咕有没有记错输错密码、会不会泄密被盗从而产生财产损失。其实,无论过去、现在还是将来,安全,自始至终是金融设备的生命线;而便捷,则成了金融设备的生命力所在。安全、更安全;便捷、更便捷——生物识别技术,正是两者结合的时代产物,也顺其自然成为下一代ATM机的标配。
生物识别新用处引领下一代ATM
“如果蒙脸、遮脸的话,即使你插入了银行卡,密码输入正确,机器也会终止运作,取不出现钞。”所谓生物识别技术,就是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,利用人体固有的生理特性(如指纹、脸相、虹膜等)和行为特征(如笔迹、声音、步态等)来进行个人身份的鉴定。
作为先进的身份识别技术,生物识别可以满足随身性、安全性、性等一系列要求。“人脸识别只是生物识别技术的一种,我们还有带手指静脉、掌静脉的ATM。”安全是基础,应用生物识别技术将是下一代ATM的必然方向。
为了应对银行未来对金融设备的更新技术需求,国内ATM厂商已经开始行动。据悉,目前广电运通研发的具有手掌静脉识别技术的H68N系列ATM已经在土耳其大规模应用。
巨大空白市场亟需填补一份来自全球ATM行业权威研究机构RBR的报告显示,截至2012年底,全球260万ATM中只有7%配备了生物识别技术。而且,大多数这样的ATM都布放在极少国家:98%的生物识别ATM只在5个国家中布放,只有不到10个国家拥有超过1000台。其中,全球三分之二的生物识别ATM位于亚太地区,日本占据了一半的份额。数据显示,日本装配的生物识别ATM机达10.3万台,占总数的54%。早在2005年,日本便开始大面积采用该技术,起因是为了打击欺诈行为。到了2009年,日本欺诈提款的案例数量为240例,而在2005年,这一数字高达800多例。无独有偶,巴西也在全国三分之一的终端上装备了生物识别技术,到2012年底数量接近5.5万台。
在韩国,具有生物识别技术的ATM终端也接近1万台。此外,越南、阿根廷、智利等国,在ATM上采用生物识别技术的占比也在不断提高。不过一个令人难以理解的现象是,美欧等发达国家在生物识别ATM的占比上并不显著。业内人士分析称,主要原因在于遗留下来的技术问题、客户的信任以及较高的成本。
生物识别技术是“未来银行”必备利器
值得一提的是,中国也是生物识别ATM市场空白的国家,在金融安全战略进一步提升的背景下,这一局面即将破题。
“生物识别ATM机的推广应用,这一趋势不会改变,但还要看银行的需求。”谭骅对说,进行手指静脉、掌静脉或其他的生物识别技术,首先还是需要银行进行数据采集。
截至目前,国内银行尚未采购生物识别ATM设备,主要出于成本的考量。不过,随着上世纪90年代以来,生物技术不断发展,目前成本已经降低了不少。生物识别技术具有彻底变革获取现金方式的能力,潜力巨大,交易时间、银行支出都将减少。重要的是,发生欺诈的可能性也会大大降低。指纹识别、人脸识别开始大规模应用于门禁、电脑登录、考勤、个人身份认证、幼儿园安全接送等方面。近期,平安城市、智能家居等概念的走强,都与生物识别技术的应用紧密联系。出于更高的安全性、便捷性要求考虑,未来银行对生物识别技术的市场需求巨大。