手机晶片大厂高通(Qualcomm)宣布,骁龙系列的新一代处理器Snapdragon 801问世。而该款处理器采用以28奈米HPM制程量产的四核心Krait 400 CPU,核心时脉可达到2.5GHz,另外并整合使用者介面丰富的Adreno GPU、支援超低功耗应用的Hexagon DSP,以及高度整合的多媒体系统、更全面的感测器等,可望满足高阶行动运算的需求。而由于目前晶圆代工业界,仍仅有台积电(2330)有实力量产28奈米HPM制程,可望成为高通Snapdragon 801处理器推出后的受惠者。
事实上,台积日前罕见宣告调高Q1财测,主要就是由于来自28奈米制程需求增加,以及客户积极回补库存之故。也因此,台积将Q1营收预估值调升至1470亿元,较去年Q4营收的1458.06亿元,微幅季增0.8%。而除营收上修外,台积也同步上修毛利率、营益率的预估值,分别从原本的44.5~46.5%、32~34%,上调为47%、35%。如今高通透露新推出的Snapdragon 801处理器采28奈米HPM制程,台积Q1营运乐观则更不叫人意外。
关于Snapdragon 801处理器的规格细节,高通说明,Snapdragon 801处理器的诞生,将能为行动终端装置带来效能与功耗效率上的飞跃性突破;这款处理器旨在提供出色的终端效能及更大限度地发挥无缝连网的可能性,并进一步透过超高解析度(Ultra HD)影片串流、播放以及进阶行动影像功能,以打造卓越行动体验。
高通指出,该款处理器产品特色在于,采用28奈米HPM制程的Krait 400 CPU,每个核心的时脉可达到2.5GHz,另外并整合使用者介面丰富的Adreno 330 GPU〈满足高级绘图与游戏体验〉,Hexagon QDSP6〈支援超低功耗应用和自订编程〉,及Gobi全球模式4G LTE 3、VIVE 802.11ac3、USB 3.0支援蓝牙4.1,藉以提供更快的连网速度。
值得注意的是,Snapdragon 801处理器能支援超高解析度(Ultra HD)影片串流、播放和显示输出(画素为1080p的四倍),并具备双影像讯号处理器(ISP),能够更快地串流并编辑更清晰的影像,支援更强大的感测器和更强的影像后制功能,且支援更高的萤幕解析度(达2560x2048)和1080p高清Miracast,另外也采用DTS-HD和杜比数位加强版(Dolby Digital Plus),具备超清晰多声道音效技术,可提升音讯效果。
不过,该款处理器并非八核处理器。高通是于日前宣布,其全资子公司美国高通技术公司将扩展骁龙600系列处理器产品线,新增高通骁龙610与615晶片组,适用于高阶行动运算装置。其中,615晶片组为高通首款整合LTE与64位元功能的商用八核心解决方案。