2014年起,全球LTPS面板的产能扩充逐渐迈入高峰。根据TrendForce光电事业处WitsView表示,由于主要面板厂自2013年起开始规划扩充LTPS产能,陆续将Gen 5.5与Gen 6产能加入量产,这使得整体LTPS产能将在3年之内增加2倍以上。
各区域面板厂积极投入LTPS产能的扩充,使得产能过剩的疑虑挥之不去。
据了解,中国区域的大世代线产能竞争已大致底定,且大尺寸产品需求趋缓,面板厂开始着墨更多的资源在技术能量更高的LTPS产能上,因应移动式装置近年持续不断成长的需求。
在过去几年,日系面板厂在LTPS技术与产能上,皆处于的优势,JDI的Gen 6在2013年量产后,更让JDI跃居全球LTPS产能的龙头地位,在全球产能面积的占比高达41%。
在此同时,LGD也开始积极扩充Gen 6的LTPS产能,AUO在2014年初宣布将昆山投资计划由Gen 8.5改为Gen 6 LTPS产线,鸿海旗下的天亿科技也重启在成都的Gen 6投资计划。
预计到2016年,LTPS产能将由日系独大的态势,变为台日韩中各区域面板厂百家齐鸣,AUO透过Gen 6产能的扩充,产能面积有机会跃居至16%,仅次于JDI的21.6%。CSOT与LGD则分别成长至13.5%与13.3%。
WitsView研究经理范博毓指出,各区域面板厂着眼于高阶产品需求,积极投入LTPS产能的扩充是不争的事实,但产能同时集中在2~3年内开出,产能过剩的疑虑依然挥之不去。
当高阶手机需求成长开始放缓,AMOLED产品的技术开发能否打破三星独大局面尚待验证,这意味着面板厂之间技术能力的落差、生产良率与成本、以及产品的定价等,都将成为这一波LTPS产能投资未来能否获利的关键。可以预见的是在产能快速扩充下,未来面板厂间竞争势必趋于激烈,而能够抢先在客户与生产能力及规模上取得地位者,将会占有较佳的优势。