• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

联想熊文:可升级是智能电视的“被迫”选择

来源:新浪科技
时间:2014-03-27

分享至:

采用K1芯片的智能升级卡
  新浪科技 邢焱

  在美国举行的GTC(GPU Technology Conference GPU科技大会)上出现了联想的身影,而此次代表联想参会的不是传统PC、笔记本业务,也不是手机业务,而是联想数字家庭事业部旗下的智能电视产品。联想借助GTC这一时机,发布了全球采用NVIDIA Tegra K1芯片的新一代智能电视S9,推出了“可升级”智能电视概念。

  联想数字家庭事业部总经理熊文在接受新浪科技专访时表示,智能电视的这种“可升级”功能是被迫做出的选择。他认为,电视进入智能时代后,面临着一个巨大的问题,那就是电视的显示屏幕和智能功能更新周期存在“时差”。

  更新“时差”逼电视进入模块化时代

  如果将智能电视进行分解,它可以被简单的认为是一个“显示屏幕及其支撑体系”加上“实现智能功能的软硬件”两个部分。显示屏幕一般能够连续使用六至八年没有问题,不用进行更换。但是IT技术的革新确实速度极快的,这就导致操作系统、硬件芯片、应用层革新以及交互方式等“实现智能功能的软硬件”更新周期远远快于显示屏幕。

  更新的不同步造成的问题就是,用户买到家中的电视使用了半年后发现屏幕显示一切如新,但是的智能功能、操控方式却无法实现,外观崭新却变成了“老旧电视”。因此联想认为“电视模块化”是智能电视产品未来的必然趋势。

  既然智能电视有“智能”和“电视”两个部分组成,那就完全有可能将二者进行模块化分割。电视也就是显示端选择目前的4K超高清分辨率显示屏幕,在未来三到五年中肯定不会落伍,而智能方面则提供了“可升级”功能,通过“智能卡”的方式随时对智能部分的软硬件进行更新。不论是操作系统、硬件芯片、应用层还是交互方式都可以通过模块化之后的可升级智能卡解决更新问题,只有这样才能解决用户半年新电视变旧的问题。

  正是因为联想看到了用户因智能电视升级换代过快产生的观望情绪和解决这一问题必然采用的“模块化”处理方式,所以推出了这款可升级的智能电视S9。与其说这种选择是联想主动的发现,倒不如说是作为电视新力量的企业在发现未来趋势后被迫提前卡位。

  Android系统电视游戏将爆发 运行能力将成智能电视试金石

  “联想智能电视此次站到GTC的舞台上,宣布与NVIDIA公司合作,就是看重了192核的Tegra K1芯片对于大型游戏强大的图形处理运算能力。”熊文表示,按照业界常识,屏幕越大对画面运算和图形处理的要求就越高,但是目前智能电视领域却远远没有达到这一水平,小尺寸电视与大尺寸电视在图形运算处理方面几乎采用相同的硬件配置,这就造成电视在运行高清画面时的卡顿现象。

  而2014年是公认的大屏幕智能电视游戏爆发年,Android系统电视游戏被认为是今年热的电视功能和应用,游戏电视将成为智能电视的一座金矿。

  但是要保证运行大型游戏时画面流畅、全开必须要求处理器具有极高的运算能力,而且随着游戏画质和体验性越来越强,支撑游戏运行的硬件配置也要越来越高,如果电视不能升级,即使推出了现阶段硬件配置、画面效果好的产品也不能保证能够运行一年后的流行大型电视游戏,到时候这一现在“快”的电视依旧会被抛弃。

  想要挖到这个金矿,联想选择了保持智能电视的扩冲性,走上了硬件“可升级”这条道路,保持智能电视处理能力的持续强,才能长期支持的游戏应用,这是面对快速更新的智能电视必须采用的方式。

  智能电视并不是终点

  我们也注意到,联想智能电视是由联想数字家庭事业部负责研发、生产,并不是由联想智能电视部门负责,因此难免让人猜想智能电视可能只是联想的步,数字家庭才是真正的目的。针对这种猜想,熊文并未否认。

  他表示,智能电视作为第四屏,是现在许多厂商非常关注的入口,也是未来家庭的中心,智能电视有成为智能家居HUB的能力。而切入智能家居这一领域,智能电视也是步必须进入的行业,未来联想可能着手发展以智能电视为中心的周边设备。但是联想的智能家居道路不一定是电视、冰箱、洗衣机这种大家电的智能集成化,有可能向更小众,改善、提升生活品味的方面发展。

  不排除联想动用资本力量,打造智能家居产品孵化器。联想为所有对于智能家居产品感兴趣创业团队提供平台,帮助他们进行研发和原型机的生产。而这些团队在拿到一定成果时可以从外部融资,也可以找联想融资。未来联想的角色将是孵化器,帮助更过有趣的智能家居产品成为现实。因此再优秀的智能电视都不会是联想数字家庭事业部的终点。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

更多新闻