• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

NOR闪存找到新的增长点+弥补手机市场放缓的影响

来源:中电网
时间:2012-07-04

分享至:

据IHS iSuppli公司的存储与移动市场简报,NOR闪存在手机和智能手机中的使用增长势头可能正在消退,但随着平板电脑、汽车和工业市场的成长,有利可图的嵌入应用正在弥补手机应用的颓势。


NOR闪存市场形势的变化,体现在供应商基础分散上面,彰显出两类芯片并行发展的态势。一方面,是大批量低密度串行外设接口(SPI) NOR芯片,面向重视成本的应用。另一方面,是高密度并行芯片,面向强调性能的系统。


根据IHS iSuppli公司在三个季度内拆解分析的55个嵌入产品,这些产品中有三分之一以上的NOR 芯片 属于美国Spansion Inc.,在所有供应商中处于地位,如图所示。Spansion,以及韩国三星电子和美国美光,提供的NOR芯片平均密度为数百Mb。从2011年第三季度到今年第二季度,这三家公司占上述三个子领域中NOR芯片的53.4%。

剩下的46.6%市场份额属于生产100Mb以下密度NOR闪存的厂商。这类厂商包括台湾旺宏电子和华邦电子等大型厂商,以及台湾常忆科技和宜扬科技等规模较小的厂商。


NOR闪存用于存储少量可执行代码,传统上用于手机等产品之中,以实现快速读出操作和获得随机存取能力。但基于NAND的嵌入式多媒体卡(eMMC)解决方案具备与NOR类似的能力,导致NOR闪存失宠。2010年拆解分析显示,使用NOR闪存的手机占14%,而现在已经降到低于7%,主要用于三星智能手机之中。


然而,NOR厂商一直在积极向多元化方向努力,近无线和嵌入领域的拆解分析都证实了这点。


NOR引人瞩目的应用包括平板电脑。尽管苹果新款iPad取消了NOR闪存,但NOR芯片出现在拆解分析的几款安卓产品之中,包括华硕的Eee Slate和Transformer Prime;HTC的Jetstream和Flyer;三星的Galaxy Tab 10.1 LTE和7.7。三星的平板产品倾向于采用自有品牌的高密度多芯片封装NOR闪存,而其它平板则青睐分立的低密度SPI器件。


在汽车领域,NOR闪存的作用日益突出,用于满足汽车安全法规和管理用户舒适预期。福特汽车、通用汽车、日产汽车和本田汽车的汽车音响本体,都含有230Mb以上的NOR闪存。NOR供应商包括Microchip和美光,面向本田和丰田汽车;东芝,面向日产汽车;Spansion,面向通用和福特汽车。(拓展阅读: Digikey代购 )


另一个潜力很大的NOR闪存市场是工业领域。QNAP Systems和Buffalo Technology的网络附加存储系统使用美光芯片,Ubee Interactive和Ruckus Wireless的路由器都含有128Mb的NOR闪存。


NOR的一个新兴工业应用领域是智能电网,该领域中的馈线保护继电器等设备需要高密度NOR来帮助监控变电站输电线。瑞典ABB集团制造的硬件中的全部NOR闪存,均来自Spansion,而美国Schweitzer Engineering Laboratories的解决方案则使用三星和Spansion的NOR芯片。三星NOR很少出现在第三方产品之中,而Spansion则一直在积极开拓这个成长型领域。

标签 NOR芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购