来源:EEWORLD
时间:2014-03-26
与OpenPOWER成员协作,在IBM POWER体系结构中实现基于FPGA的计算解决方案。
北京——Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天宣布加入IBM OpenPOWER联盟——基于IBM POWER微处理器体系结构的开放开发联盟。Altera将与IBM以及其他OpenPOWER联盟成员合作,开发高性能计算解决方案,这些方案集成了用于下一代数据中心的IBM POWER CPU和Altera基于FPGA的加速技术。
FPGA为POWER用户提供了复杂内核计算所需的可配置硬件加速器,以很低的功耗实现了很高的性能,从而帮助系统设计人员降低了运营开支。IBM和Altera已经一起工作联合开发了POWER8处理器和Altera Stratix® V FPGA之间的一致性接口。此次合作为开发人员提供了发展路线图,在下一代基于POWER的系统中,使用高性能Altera Arria® 10以及Stratix 10 FPGA和SoC。开发人员采用面向OpenCL的Altera SDK,能够集成IBM Power CPU和Altera FPGA,实现高性能计算解决方案。
Altera军事、工业和计算业务部资深副总裁Jeff Waters评论说:“OpenPOWER联盟为开发人员提供了可扩展的开放技术,促进下一代大数据和云计算应用,极大的提高了他们的创新能力。与IBM和其他OpenPower联盟成员合作,我们能够在很多高性能计算应用中充分发挥FPGA的优势。”
OpenPOWER联盟成员包括业界的公司,他们一起开发基于IBM POWER体系结构的高性能计算解决方案。OpenPOWER联盟成员有Altera、IBM、Google、Mellanox、NVIDIA、三星电子、苏州PowerCore技术公司以及Tyan。这些公司联合开发了高级服务器、网络、存储和硬件加速技术,旨在为下一代超标量和云数据中心开发人员提供更多的选择,更强的控制能力,而且更加灵活。
IBM研究员Bradley McCredie评论说:“我们非常高兴与Altera在IBM POWER体系结构上合作,Altera为OpenPOWER开发团队提供了OpenCL及其功能强大的FPGA。联盟将极大的受益于Altera FPGA,它为未来数据中心和云计算的实现提供了多种可定制服务器、网络和存储硬件。”