• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

高通在五模手机一骑绝尘,不过再不努力就老了

来源:网易科技
时间:2014-03-26

分享至:
   高通在五模多频手机上的一骑绝尘,并不代表着它能在中国市场笑到后。

随着MTK公司双核、四核甚至八核的turnkey方案成熟并投放市场,借助比高通方案价格低的优势,对高通产生了很大的威胁。甚至在CDMA这个高通传统的绝对优势领域,MTK联合VIA在2012年底推出了C+G双模双待的解决方案,开始威胁高通在C网的主导地位。

在TD市场,高通的优势并不明显,MTK、联芯、Marvell等芯片商都有自己的TD芯片,并且通过了中国移动的认证测试。

高通应该更努力些,才能保持在中国市场的优势:

1、重要的是与运营商紧密合作,推出迎合运营商需要的产品。

运营商不是高通的直接客户,高通的直接客户是终端厂商。高通只有推出能够满足运营商需求的产品,才能帮助他的客户赢得运营商的订单。

高通目前的整体优势在于能够提供支持全模式的基带芯片,并将这些基带芯片与自家的应用处理器整合成单芯片方案。高通应该继续将这种优势发挥下去,拉大与竞争对手的差距,同时适当降低一些专利费和售价,帮助其客户适应运营商越来越低的采购价格。

另外,如何能够总结提炼出综合性的性能指标,特别是能够被终用户直接感受到的用户体验的性能指标,可以作为向运营商推荐的优势卖点,也可以推动运营商将其作为采购的综合考量点,如功耗、发热、流媒体和大型游戏的流畅度和解析度等。

同时尽可能做好运营商的客户关系工作,也是高通作为一家美国公司面临的问题。由于美国公司的文化与中国本地文化存在巨大差异性,某些情况运营商对高通是心存抱怨,但又无可奈何。这种矛盾日积月累,是非常可怕的。

2、紧紧抓住LTE建设初期的巨大机会。

中国市场是TDD和FDD制式的LTE共存。而高通的优势就是全模式的基带芯片,并且支持全部的LTE制式的语音解决方案。这是其他对手不具备的。对于终端厂商来讲,采用一种硬件配置方案,只需做少许的射频器件的调整,便可适应三家运营商不同的需求,无疑是非常具有吸引力的。因此,高通需要将LTE终端的参考解决方案通用化,在尽量短的时间内满足运营商的需求,即可在LTE这个巨大市场刚刚形成的时候,就占据优势。

3、品牌化运作。

PC市场与移动设备市场不同的一点是,PC机的核心部件CPU提供商主要是两家Intel和AMD,Intel占据主导地位,AMD则是挑战者。而移动设备市场不同,其核心部件应用处理器的供应商非常多,高通只是其中较强的一个,并不如其在基带处理器市场的巨大优势。那么如何在众多的应用处理器厂家脱颖而出,则成为一个关键的问题。

Intel和AMD虽然作为专业的科技公司,但是经过多年的品牌宣传,Intel Inside和AMD等品牌已经牢牢地占据终消费者的心智。终消费者在选购PC机时,会将CPU的品牌作为一项重要的挑选条件。

反观移动设备市场,众多的应用处理器品牌,如高通、MTK、Marvell、TI、Nvdia Tegra都没有在终消费者的心智中占据位置。也就是说应用处理器的品牌尚未成为终消费者选购手机的重要指标。因此将应用处理器品牌化,将其推向终消费者,得到终消费者的认可,是保持地位的一项重要的战略性工作。

目前我们看到,高通正在将其应用处理器品牌化。高通为其应用处理器注册了专用的商标¬——枭龙,并以容易记住的型号命名,如枭龙200、400、600等。但这只是一个开始,品牌推广是一个长期化的过程,如何能被消费者接受认可,还需进一步讨论。

同时,高通必须将应用处理器品牌化给终端厂商和运营商带来的好处,实实在在地落地实施,给予相应的政策,使得终端厂商和运营商也成为推动品牌化的助力。

4、牢牢把握中档机,逐步侵蚀高档机。

高通QRD方案目前被越来越多的终端厂商接受,主要应用在中档机市场。因为中档机市场对性价比、研发测试的时间周期有很高的要求,采用QRD方案,的确可以帮助终端厂商节省研发费用和较快地将产品推向市场。


但在高端机市场,由于高端机的生产厂商本来就不多,而且客户对高端机的要求本来就很多,对成本和时间不是非常敏感,因此采购高通芯片的高端机厂商并不多。如三星在高端机上大多采用其自身生产的应用处理器Exynos系列,Nvdia的Tegra也作为多核处理器的代表为广泛应用,如宇龙的9960采用Tegra3,iPhone据分析采用的也是三星的应用处理器。Intel目前也加入了移动设备市场,推出了Intel架构的应用处理器。

因此建议高通在中档机市场一方面是巩固成果,进一步提高性价比,与MTK展开竞争,另一方面在高档机市场,能够综合上述1、2、3点,提升高端机厂家使用高通芯片的兴趣,特别是抓住LTE市场,初期的终端全部的高档终端的契机,将高通芯片推向高端机厂家。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 芯片采购网 ICKey 云汉芯城

更多新闻