来源:EEWORLD
时间:2014-03-25
中国 北京,2014年3月24日 - 先进电气测试仪器与系统的世界级-吉时利仪器日前宣布,推出新的固件升级服务包,用于更加完善其非常成功的2450型数字源表® 源测量一体单元(SMU)仪器---全球首款电容式触摸屏的交互式SMU台式仪器。
此服务包满足了客户提出的众多要求,包含了对若干bug的修复,并增加了额外的功能。一些新功能包括:
增强的图形操控功能,包括触摸屏指间控制缩放(pinch and zoom)功能的显著改善。
拷贝屏幕,并直接将其保存到USB闪存驱动器的能力。
使用TSP脚本时,前面板用户界面的可编程用户提示。
前面板用户界面上采用新的密码保护方法。
一个新的虚拟前面板Web服务应用程序。
所有2450手册的更新,简体中文版本和日语版本的更新。
除了2450的固件升级服务包外,我们还发布了一个可用于2450的非编程启动软件KickStart的升级版本,该更新版本改进了软件,所采取的方法是:
通过TSPLink 系统支持高达4台2450源表间的互连。客户现在可以控制多达4台2450并绘制结果。一个简单的例子是构建一台与2通道低功耗曲线绘图仪相当的装置。它具备了绘制器件曲线族的能力,如下图示例所示。
多SMU识别。
手动控制和调节图表中的x-和y-轴。
该固件升级服务包(版本1.1.0s)和KickStart的新版本都是免费提供的。两者都可以从吉时利网站下载。
我们强烈建议所有展示产品和客户设备升级到版本1.1.0s水平,以利用新功能带来的优势并解决已经报告的bugs。
欲升级2450到1.1.0s版本,请按照以下明确的指示。至关重要的是,固件升级需运行两次,确保所有固件组件被正确升级。固件v1.1.0s修复了2450里固件升级代码的一个bug,这就需要通过前面板进行两次升级。
注意:不要关闭电源或取出USB闪存驱动器,直到升级过程完成。
升级步骤:
从吉时利网站复制固件升级文件到USB闪存驱动器。该文件是:ki_2450_v1_1_0s.upg。此外,请确保闪存驱动器没有格式化为NTFS格式。请使用FAT。
验证升级文件存放在闪存驱动器的根目录下,而且它是该位置里的固件文件。2450固件文件以文件扩展名.upg结尾(例如:H:ki_2450_v1_1_0s.upg)。
断开连接到仪器的任何输入和输出端子。
打开仪器电源。
将闪存驱动器插入仪器前面板上的USB端口。
从仪器前面板,按下MENU(菜单)键,然后按System(系统)栏里的Manage(管理)图标。
在SYSTEM MANAGEMENT(系统管理)窗口中,按Upgrade to New(升级到新)。
让升级程序进行安装。这大约需要4分钟。升级进行中会显示一条消息。
当升级完成后,2450会要求您重新启动。将闪存驱动器留在端口里并按下重启按钮。
当仪器开机,请重复步骤6、7、8和9。
第二次重启仪器后,您可以移除USB闪存驱动器。
要验证安装已完成,请按MENU(菜单)键,然后按系统栏中的Information(信息)图标。请确认版本是1.1.0s。如果出现的是该版本号,您就可以使用该仪器。