来源: 新浪
时间:2014-03-25
北京时间3月24日上午消息,爱迪生1879年发明电灯泡时只是希望照亮夜晚,但他肯定想不到,135年后的今天,LG的一款新产品已经可以让人们通过iOS和Android设备远程控制灯泡。
LG日前发布了首款名为Smart Lamp的智能灯泡,对现有灯泡进行了升级。不仅可以用智能手机通过蓝牙或WiFi控制这种灯泡,还可以借助配套的应用开关灯泡或调节亮度。
除此之外,这款灯泡还配有“安全模式”和“播放模式”。前者可以在家中无人时定时开关电灯,从而造成家中有人的假象,提高安全性。“播放模式”则可以根据音乐节奏自动调整亮度。
这款灯泡甚至还具有提醒功能,当用户的手机有电话打入时,灯泡也会通过闪光的方式发出提醒。
LG表示,Smart Lamp使用LED光源,因此能耗效率比标准白炽灯泡高出80%。这款产品的使用寿命很长,按照每天使用5小时计算,可以连续使用10年。Smart Lamp目前已经在韩国上市,售价为3.5万韩元(约合35美元)。但目前还不清楚这款产品将于何时在国际市场销售。