• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

车内4G LTE网络真的实用吗?

来源:互联网
时间:2014-03-25

分享至:


    奥迪上周举行的A3发布会上,其表示该车将可同时采用苹果CarPlay系统和谷歌投影模式(Google Projected Mode)。不过早期阶段将不支持CarPlay,需要等待不同硬件版本车型出现后才可搭载。

    那么奥迪的4G LTE网络究竟能来来什么呢?

更好的导航地图和影音体验

    车内的谷歌地球、谷歌街景、Facebook、搜索问答等应用均可从4G网络中受益。

    与3G网络相比,导航地图中的地形显示响应率在4G网络环境下将大幅提升。车内邮件浏览和网页搜索的速度相比3G也将快出5-10倍。奥迪4G WiFi热点多可支持8个设备同时连接。

    用户可以享受6个月的免费4G服务,随后则需付费。奥迪表示,对于4G对于用户的价值具体体现在典型应用上。例如此前应用3G套餐的用户可能只能观看那些90秒的短视频,因为过长的视频会耗费大量的流量——3G流量费可不便宜。而运用4G网络后,用户可以观看90分钟的长电影。

    在今年的消费电子展上,奥迪与通用汽车均发布了车内4G网络技术。通用表示将在今年年底前为旗下多款车型搭载这项技术。同时,通用表示基于美国电话公司AT&T公司的4G网络届时也可在车内使用。

    苹果有CarPlay系统,谷歌也有类似的系统。当被问及奥迪车型搭载CarPlay系统情况时,奥迪发言人Brad Stertz表示,奥迪车型的中控堆栈显示屏和智能手机应用将同时可兼容苹果iOS系统以及谷歌安卓系统。目前,A3中运用的是黑莓QNX操作系统。而上述两项系统则是基于QNX系统上的不同应用界面映射。作为OPEN联盟的一员,奥迪计划通过谷歌投影模式开发出类似CarPlay的系统。

4G服务收费标准

    2015款奥迪A3将是全球首款搭载4G LTE网络的车型。一次性购买半年5GB流量的4G服务需要花费100美元,而一次购买30个月的30GB流量的4G服务则需要500美元。奥迪的Audi Connect系统基于美国AT&T公司的网络运行。现款车型拥有3G T-Mobile服务,每月30元,不限流量。

    这样看来,4G的服务费门槛很高,因此就如同当年刚流行3G时一样,4G网络的性价比如何,用户只有针对各自需求情况进行分析。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻