• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Akustica CEO:高品质麦克风将流行

来源:新电子
时间:2014-03-25

分享至:

    微机电系统(MEMS)麦克风抢进穿戴式装置战场。由于市面上有愈来愈多穿戴式装置导入语音辨识、语音控制等功能,因此看准此需求热度,MEMS麦克风业者已开始推出更小尺寸、更高讯噪比的高解析(HD)音质解决方案,准备大举抢攻穿戴式商机。 

   
 
    Akustica执行长暨总经理Horst Muenzel表示,愈来愈多穿戴式装置已导入语音辨识、语音控制等功能,这对MEMS麦克风业者来说,将是另一个市场成长机会。

    Akustica执行长暨总经理Horst Muenzel表示,穿戴式装置市场正快速起飞,包括有线或无线头戴式耳机、智慧型眼镜、智慧型手表等穿戴装置,皆开始导入语音控制功能或加重语音辨识等需求,部分可与智慧型手机无线连接的穿戴式装置对于语音辨识的品质要求甚至不亚于行动装置,这些对于MEMS麦克风业者而言都是拓展市场的大好良机。

    目前智慧型手表虽仅内建一颗MEMS麦克风,但Muenzel认为,不同于智慧型手机近耳使用的情境(Near-to-ear Usage),智慧型手表与使用者的距离较远,语音输入的品质将备受考验,因此开发商为提高语音输入、控制及辨识的效能,未来势必会再增加智慧型手表等穿戴式装置导入MEMS麦克风的数量。

    Muenzel进一步指出,由于穿戴式装置的体积较为受限,因此开发商在选用MEMS麦克风时,注重的是该元件能否同时提供小尺寸、高讯噪比(SNR)、高灵敏度、超宽频频率响应(Wideband Frequency Response)与高设计弹性等优势。

    有鑑于此,Akustica已为其高解析系列产品新增四款高性能类比麦克风,包括目前市场上尺寸小且可实现64dB讯噪比的MEMS麦克风--AKU346。据了解,封装尺寸仅有6毫米(mm)×6毫米×0.93毫米的AKU346,所占用的设计空间比典型的业界标准底部收音式麦克风缩减33%,但仍然能实现64dB的高讯噪比,因此特别适用于小型穿戴式配件,如有线或无线头戴式耳机、智慧手表和眼镜。

    Muenzel强调,这些新推出的高解析音质麦克风旨在突破智慧型手机以及小型穿戴式装置的尺寸与性能瓶颈,并集小型封装、高讯噪比、高灵敏度与超宽频频率响应等优势于一身,可提升消费性电子设备的语音清晰度与语音辨识的准确性;此外,Akustica亦能提供各种封装形式以满足不同外观尺寸(Form Factor)的终端产品,进一步提高开发商的设计弹性。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 贸泽 大联大 富昌

更多新闻