• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

东芝FFSA平台 FPGA外另一选择

来源:21ic
时间:2014-03-25

分享至:

    东芝作为世界早的一流半导体制造商,已为各大公司提供了超30年以上的定制化SoC/ASIC,如今又推出了一项名为Fit Fast Structured Array(FFSA)的创新性金属可配置标准单元平台技术,来替代FPGA,用于ASIC和ASSP设计。东芝FFSA平台技术通过定制金属掩膜层来快速创造器件。FFSA技术可大幅缩减产品的上市时间以及一次性技术成本,同时保持标准单元 ASIC在性能、功率、低单位成本方面的优势。

FFSA技术的主要特性如下:
- 仅4层金属层就可实现定制
- 可优化500+内核单元库,可像存储器那样配置优化尺寸和性能的FPGA
- 可使用与ASIC相同的EDA工具和方法进行设计
- 可扩展性技术,扩展范围为65nm-28nm几何体
- 增强型单元架构,实现N+1代工艺节点FPGA性能
- 可配置的IO、PLL、DDR/LVDS PHY和多协议收发器




FFSA为企业网络产品提供更好的解决方案
    FFSA在企业网络产品应用方面具有优势,如微波回传和光纤主干网络。东芝为IP配备了包括JESD204B在内的高速接口,JESD204B是一种用于提高PCB设计灵活性和降低BOM成本的高级接口。


    东芝可用5周时间从Clean RTL设计出RTL的原型,以抓住市场机遇。在对于大量增长的产品及要求快速上市的产品而言,FFSA无疑是适配的解决方案。

 

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 Element14 e络盟 贸泽

更多新闻