3月21日消息,Android Wear的正式发布让不少人都感到振奋,但科技网站Mashable日前却撰文表示,该平台可能会让智能手表的生态系统更加碎片化。以下是文章的内容:
图1
Android Wear的发布对于三星和其他Android智能手表制造商意味着什么?对于开发者又意味着什么?
在本周二,谷歌通过Android Wear的发布明确了自己对于可穿戴领域,特别是智能手表类设备的决心。这也的确是有道理的:如果可穿戴将成为下一个大平台,趁早进入该领域是符合谷歌自身利益的。
摩托罗拉和LG是先公布旗下Android Wear设备的厂商,两家的产品预计会在今年夏天上市。而在未来几周到几个月的时间里,我们预计还会看到更多的产品发布。
对于某些生态系统来说,Android Wear这样的发布对于现有开发者和硬件厂商来说都会产生提振作用,特别是可穿戴这种热门领域。但是,Android开放的特性却让情况变得有点复杂了。
Android的模块化和开源特性意味着它可以在多种设备上运行,比如电视、手表、冰箱、汽车。在一年多的时间里,许多厂商都已经发布了自己的Android智能手表。实际上,在今年的CES展上,可以说我们看到的大多数设备都是运行着Android系统的。
Android平板问题重现?
这种情况我们从前其实就已经见过。在谷歌于2011年年初发布专门为平板电脑进行优化的Android版本(Honeycomb)之前,已经有不少厂商正在试图把为手机设计的Android放到平板当中。三星是这些厂商当中突出的一家,他们在2010年秋天就发布了Galaxy Tab。
初代Galaxy Tab是首批真正意义上的Android平板电脑——即便它基本上只不过是一部7英寸的超大智能手机而已。不过在数月之后,谷歌联合摩托罗拉推出了优化过的Android系统,这让Galaxy Tab在一夜之间变得过时了,三星的心情可想而知。
在智能手表领域,三星也算是先行者。在去年秋天,他们发布了旗下首款智能手表,搭载Android系统的Galaxy Gear。
在上个月,三星又为我们带来了第二代的Gear系列智能手表。也许是觉得Android对于智能手表来说有点太重了,三星为Gear 2和Gear 2 Neo两款设备选择了自家的Tizen操作系统。
令人疑惑的是,谷歌在官方发布当中将三星也列为了Android Wear合作夥伴,这表明我们在未来可能会看到搭载Android Wear系统的Gear设备。
复杂的智能手表生态系统
智能手表和可穿戴设备都是炙手可热的产品类型,这个趋势已经比较清楚了。但对于想要给智能手表专门开发应用程序——或者想要让自己现有应用和智能手表良好兼容——的开发者来说,为这类设备开发应用正变得有点复杂。
随着Android Wear的发布,目前的市场上就有了3个重要的智能手表平台。它们分别是Pebble、基于Tizen的三星Gear、还有Android Wear。
这还不算索尼基于Android的SmartWatch 2 SDK,高通Toq,以及市场上其他的智能手表和可穿戴设备。
因为Pebble是一款良好兼容iOS和Android的智能手表,如果开发者为这两个平台都开发了应用程序,并想要和一款可穿戴设备进行整合,这里可能是起步轻松的地方。此外,因为Pebble对于通知的处理很好,部分应用开发者可能甚至都不需要专门的应用。
再说说Android Wear和三星Gear。两个平台的SDK都已经发布了,尽管它们都还处于早期研发阶段。
虽然开发者应该可以让自己的应用去兼容这两个平台,但由于两者差异性的存在,有多少代码可以被重新利用笔者并不能确定。因此,大多数开发者可能会选择支持其中之一——而不是同时支持——至少起初会是这样。
选择一个平台是很复杂的问题,特别是在智能手表这种新兴的领域。而到底是选择三星Gear还是Android Wear,情况就要更加复杂了。Android Wear可支持大量不同Android智能手机的特性应该会使其具备更大的优势,而Gear 2和Gear 2 Neo只兼容三星自家的手机。
好消息:还早着呢
尽管笔者担心智能手表生态系统会在很快的时间里变得碎片化,但我并不想要让那些打算为任何可穿戴设备平台进行开发的人受挫或害怕。
事实是,我们目前还依旧处在非常早期的阶段。Gear 2要等到下个月才会上市,而在夏天之前,我们可能也不会看到Android Wear设备。
此外,这些平台本身的开发也依然处于幼年期。
Android Wear当前的开发者预览版主要强调的是通知是如何显示的,以及用户在智能手表上面是如何同它们进行交互的。开发者需要去采用特别的UI考量,来制作定制的整合。谷歌还提供了如何从通知中提供语音输入支持的资料,比如通过说话来回复短信。
图2
在三星这一边,它们鼓励开发者在三星设备上制作和特定API绑定的网页应用,还有智能手表本身部分硬件功能的访问权限。
尽管这两个世界现在看起来是彼此独立的,笔者相信我们会看到可以同时支持Pebble、Gear和Android Wear的跨平台框架。好坏现在还很难说,但这种东西肯定会到来。