近日,中国联通(12.09, 0.12, 1.00%)公布了中国联通正式公布了4G/3G一体化终端策略,并发布了号称多达“61款的4GLTE、42M和创新型产品”,这些终端都与4G有关吗?42M是4G吗?业内的人其实都知道,显然不是。
4G峰值速率起码100Mbps
目前业内有4G、LTE、LTE-Advanced、42M、HSDPA这么多术语,他们是什么关系呢?先来看看什么是4G。
世界很多组织给4G下了不同的定义,但是,国际电信联盟(ITU)代表了各国的普遍看法,因此,国际电信联盟是公认的对4G准确定义和确定标准的组织。
国际上的4G标准是2012年1月18日确立的,当时,国际电信联盟召开2012年无线电通信全会全体会议,有6个标准作为4G的候选标准,终,会上正式审议通过了3个4G国际标准,LTE-Advanced和WirelessMAN-Advanced(802.16m)以及我国主导制定的TD-LTE-Advanced。
从技术角度而言,国际电信联盟十几年前确定的3G标准速率仅为364K/s,后来经过演进提升到HSPA(速率为7.2Mbps、14Mbps、)、HSPA+(速率为21Mbps、42Mbps、84Mbps),到了LTE时代,要求能够提供下行100Mbps与上行50Mbps的峰值速率。
严格意义上来说,LTE只是国际电信联盟定义的4G初期阶段,因为国际电信联盟当时把下一代标准叫做IMT-Advanced国际标准。
LTE-Advanced从字面上就可看出就是LTE技术的升级版,LTE的峰值速率可达到100Mbps,LTE-Advanced则可达到150Mbps,甚至300Mbps,例如韩国三大运营商已经在全球率先实现了150Mbps的4G速率,正计划两年内提速至300Mbps。
显然,如果峰值速率100Mbps都达不到,那肯定不是4G了。
42M属于3G范畴
所以可以再回来前面的话题,在2013年年底,央视财经论坛上,中国联通一位高层称,中国联通在主要的城市和全国大部分地区,会进一步升级到42Mbps,并说“这个速率在很多国家已经被认可为4G网络”“,这个把42M网络说成是4G网络的做法显然很牵强。因为达不到峰值速率100Mbps,是无法算成4G的。
实际上,无论中国联通还是业内通常的叫法都是把42Mbps叫做HSPA+,这属于WCDMA较新的演进,属于3G范畴。就算是比42Mbps网速快一倍的42Mbps也仍然只能算3G的较高发展阶段,相当于3.9G,但仍然不是4G。
国外不再把42M网络标为4G了
那么,为何中国联通敢于说“这个速率在很多国家已经被认可为4G网络”“呢?这是因为在美国,曾经有手机厂商应美国大运营商Verizon的要求,在连接到42Mbps的HSDPA王之后就让该手机显示4G。有人笑称,这种伪要求只在Verizon的运营商配置文件中存在,若去任何一个其它运营商不会显示成4G的。
美国电信运营商AT&T的发言人Bloom也曾公开表示:“我认为企业要谨慎,不能误导用户HSPA+代表4G技术。”到现在为止,没有运营商再把42M网络标为4G了。
所以,很清楚,目前中国移动正大推的TD-LTE是4G标准,且当初TD-LTE作为LTE-Advanced标准分支之一入选4G标准;这是由我国主要提出的。中国电信(42.15, 0.70, 1.69%)和中国联通也都获得了TD-LTE制式的4G牌照,但发4G牌照时可没有提到发放42M网络的牌照,事实上,中国联通在一些地方造就建设可42M网络,因为42M网络不属于4G范畴,不需要审批,建多少和怎么建业都是联通自己的事情。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。