来源:EEWORLD
时间:2014-03-24
【新闻要点】
· Wind River Intelligent Network Platform荣获2014年网络智能类厂商产品以及解决方案网络智能大奖。
· Wind River Intelligent Network Platform提供的可升级性和灵活性,能够实现以更快捷、更智能、更高效且更为安全的方式建立网元,包括安全装置以及移动和宽带边缘设备。
· 网络智能可以实现更大的网络能见度和安全性,提供更好的方法用于分析和管理网络流量、打击恶意活动、提高网络效率以促进网路功能虚拟化发展。
风河公司近日宣布,Wind River Intelligent Network Platform(INP, Intelligent Network Platform)荣获2014年网络智能大奖。风河智能网络平台是一个软件平台,用于建立能够加速分析并且为新一代网络海量流量提供安全保障的先进网络设备。
该奖项由网络智能联盟(NI Alliance, Network Intelligence Alliance)颁发。网络智能联盟是一个旨在促进网络经济技术提供商之间协作的组织,其奖项主要表彰成功使用网络智能技术,开发部署创新服务和产品的电信运营商和供应商。风河智能网络平台2014年荣获了网络智能类厂商产品以及解决方案奖。
风河公司通信平台资深总监Paul Senyshyn说:“高性能封包处理对于经济高效的网络至关重要。荣获网络智能大奖彰显了风河公司集成化解决方案可以为当今网络提供业界的功能以及网络功能虚拟化(NFV, Network Functions Virtualization)所需要的可扩展性。风河智能网络平台是我们运营商级解决方案阵容的一个重要组成部分,能够克服网络功能虚拟化所带来的严峻挑战。”
风河智能网络平台提供了杰出的封包加速功能以及一个完整的深度包检测(DPI, Deep Packet Inspection)解决方案,从而实现了高速模式匹配以及流量分析功能。该平台提供了更高的网路智能化水平,同时保持了极高的性能,包括IP转发改善100%、UDP通量以及TCP性能提高500%。
网络智能联盟主席Erik Larsson说:“网络智能是我们所有人都依靠的网络经济的基础。网络智能大奖旨在表彰以方式将网络智能用于当前以及未来网络的实践活动。Wind River Intelligent Network Platform为帮助开发人员建立未来网络提供了重要的构件。”
Wind River Intelligent Network Platform设计用于提供水准的可升级性以及灵活性,实现以更快捷、更智能、更高效且更为安全的方式建立各种网元,包括安全装置以及移动和宽带边缘设备。 该平台由管理一个集中控制和数据平面系统的软件以及提供应用加速、快速封包加速、深度包检测等功能的软件引擎组成。该平台配备Wind River Linux以及全套的开发工具 ,能够支持不同的部件组合,包括其它版本的Linux。 此外,风河还提供世界一流的全球技术支持、培训以及服务。
除了 Intelligent Network Platform之外, Wind River Carrier Grade Communications Server, Carrier Grade Profile for Wind River Linux 以及Open Virtualization 产品和解决方案也让风河公司能够继续保持其在网络技术领域的强大发展优势。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。