• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI扩大低功耗无线网络的覆盖范围扩大达 7 倍

来源:EEWORLD
时间:2014-03-24

分享至:

    SimpleLink™ CC2592 覆盖范围扩展器为全球运营实现低成本、小型高温设计。


    2014 年 3 月19 日,北京讯----日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 SimpleLink™ CC2592 覆盖范围扩展器,与 TI 面向ZigBee®、802.15.4、6LoWPAN 以及蓝牙 (Bluetooth®) 低能耗网络的 2.4 GHz 低功耗 RF 解决方案配对时,可将覆盖范围扩大达 7 倍。率先推出的配对方案是 CC2592 与 SimpleLink ZigBee CC2538 无线微控制器 (MCU),其可加速 ZigBee 功能型设备的上市进程。该整合型解决方案具有 -101 dBm 灵敏度与 +20 dBm 输出功率优势,可将链路预算提高 17dB,相当于覆盖范围扩大达 7 倍。欲订购 CC2538-CC2592 评估套件,敬请访问 TI eStore。
 
    作为一款低成本工业温度解决方案,CC2592 可针对包括网关、电气表、家庭楼宇自动化、照明、安全与安防系统等各种不同应用提供更广泛的覆盖范围。此外,SimpleLink CC2592 覆盖范围扩展器还是一款支持少量外部材料清单的高集成解决方案,其可降低成本,简化布局,支持更小的终端设备尺寸。
 
SimpleLink CC2592 覆盖范围扩展器的特性与优势




 

供货情况
    SimpleLink CC2592 覆盖范围扩展器现已开始提供,不仅可通过 TI 授权分销商进行订购,而且还可通过 TI 样片计划获得。CC2538/CC2592EMK 现已开始通过 TI eStore 提供。

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻