来源:EEWORLD
时间:2014-03-24
极高的互操作性、可配置的Hub控制器,拥有先进充电功能,业界提供八个下行端口,可用于增强连接性和设计灵活性。
赛普拉斯半导体公司日前宣布,其推出的一款全新USB 3.0 hub控制器以通过USB实施者论坛(USB-IF)的认证,符合SuperSpeed USB 5 Gbps标准。该款EZ-USB® HX3 USB 3.0 hub控制器具有业界的功能、强大的互操作性、全面的充电支持和完全可编程性,因而是扩展坞、监视器、超极本、数字电视、机顶盒、打印机以及服务器的理想选择。
灵活的HX3 USB 3.0 hub控制器具有不依赖Host即可充电的Ghost Charging™功能,同时支持USB-IF电池充电V1.2标准,也能为苹果的设备充电。HX3是首款具有附件充电适配坞功能的SuperSpeed USB (USB 3.0) hub控制器,可利用USB On-The-Go (OTG) host为便携式设备进行上行充电。HX3的Shared Link™功能可以有多八个下行端口,能允许扩展坞、桌面显示器等产品通过一个四端口Hub与更多的USB外设相连接。HX3通过可选的I2C EEPROM、I2C Slave 和 GPIO拥有完全可编程性,使设计人员能够对PHY驱动能力、下行端口数、电源开关极性、LED指示灯等进行配置。在所有端口都处于SuperSpeed数据率的工作状态下,HX3的功耗仅为735毫瓦,比竞争方案低50%。
USB-IF总裁兼COO Jeff Ravencraft说:“已通过认证的赛普拉斯HX3 hub能允许各种设备进行灵活的设计。人们都希望USB技术能做到即插即用,而能保证实现无缝计算体验的方式就是通过USB-IF的认证。对未经认证的产品的投入会为企业带来开发低水平技术的风险。然而,严格执行USB-IF认证项目标准的企业则具有显著优势。”
赛普拉斯USB3.0业务部高级营销总监Mark Fu认为:“HX3为我们业界的SuperSpeed产品线增添了差异化的USB 3.0 hub产品。HX3展示了赛普拉斯开发创新功能的能力,例如通过Shared Link实现八个下行端口、通过可配置USB PHY驱动更长的USB布线,以及通过Ghost Charging为便携式电子产品充电。这些都为客户提供了更高的设计灵活性和顶级的性能。”
供货情况
HX3 USB3.0 hub现已量产。具有Shared Link 功能的CYUSB3328四端口 hub以及具有独立端口供电控制功能的 CYUSB3314 四端口 hub的封装方式均为88-pin QFN。CYUSB3304基本型四端口hub则以更小尺寸的68-pin QFN方式封装。