• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

XJTAG与Agilent 推出XJLink2 3070

来源:EEWORLD
时间:2014-03-20

分享至:

   英国剑桥,XJTAG,边界扫描技术的供应商,今天发布了XJLink2 3070。经Agilent Technologies认可,为Agilent的i3070 ICT机器提供对XJTAG强大的边界扫描测试和编程工具的方便,集成的访问。



   XJTAG的高级连接测试和用i3070的测量能力对非JTAG器件测试/编程的组合使得故障捕获比以往更加简易。


    该产品主要用于简化生产线。通过测试和编程的结合,阶段和处理操作的数量可以显著减少。另外,也可以在编程设备的同时执行ICT来增加吞吐量。


   XJLink2 3070是完全可配置的。接近设备理论上的值编程速度可由XJLink2 3070的高级功能来实现。


   XJLink2-3070与标准的USB  XJLink2兼容,因此主板可以在维修站进行调试,而无需开发一个单独的测试设置。 “项目和控制器之间的交叉兼容性使得XJLink2 3070成为制造商的选择,它能够在他们处理问题时保持灵活性的同时,限度地提高生产力。”XJTAG首席执行官Simon Payne说。


   灵活的许可证也有助于易用性,产品能够包含XJTAG软件许可,并允许独立操作,无需额外的软件狗或网络访问。或者,系统可以从网络服务器获得许可,允许使用您数目的XJTAG产品,而不必在机器之间移动有许可的硬件。


   XJLink2 3070可安装于Agilent i3070 卡的一个插槽,多个系统可以添加到相同的卡或额外的工具卡用于补充测试和程序功能,比如测试板的面板。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 元器件交易网 IC采购 芯片采购网

更多新闻