一百块钱复制一张小区门禁卡,自由出入蹭车位,这让物业非常无奈,也导致了小区居民的不满。3月17日,辗转找到一位复制门禁卡的内行人,目击了一张“白卡”在一两分钟内,摇身变成门禁卡的全过程。ID卡和IC卡在岛城被广泛用作门禁卡,但是这类卡泛滥的复制技术导致了很多隐患,除了门禁卡,考勤卡、饭卡甚至购物卡竟然都在可复制范围之内。
门禁卡复制无人管属监管缺失门禁卡复制无人管属监管缺失
除却技术上的原因,缺乏有效监管可以说是导致门禁卡复制乱象丛生的另一部分重要因素。随着产品的多元化发展,市场逐步进行细分化。由于生产量大,成本低,公共进出场合仍以ID卡门禁为主。因此从成本角度进行考量,ID卡等低端门禁卡占有的市场份额短期内不会出现大幅下滑。
作为门禁卡复制的“主力军”,对ID卡与M1卡复制市场进行有效监管成为短期内解决门禁卡复制乱象问题的首要方案。
遗憾的是,在此前媒体关于门禁卡复制的报道中,提供复制门禁卡服务的店铺根本不曾问起客户身份,而物业也表示鞭长莫及,难以对复制的门禁进行有效统计和监管。事实上,往往正是因为物业对于住户门禁发放数量不够(例如物业经常采用的3张/户的数量标准发卡对于4口之家是不够的),也由于门禁卡补办成本较高(时间和金钱双重成本),住户本身也常常会成为门禁卡复制的推动者。
目前门禁行业的监管力度不大,存在以下多方面原因:
,行业没有建立监管的标准,缺乏相关监管部门和法律法规,难以制约门禁复制和盗卡等行为;
第二,行业低端门禁技术透明度较高,门禁企业良莠不齐,很多不具备产品研发能力的公司也销售门禁系统,产品的质量得不到保障,低端门禁卡易被复制;
第三,门禁行业自身标准存在缺陷,尽管国密产品算法有一套国家标准,但普及程度并不算高,且门禁卡产品的销售、服务等并未形成一套相关标准。
随意复制门禁卡属违法行为 北京市大成(深圳)律师事务所律师胡长青说,随意复制门禁卡是近几年出现的新问题,可以纳入公民信息安全保护行列。该行为涉嫌侵犯小区、业主的个人信息、危害小区居民的公共安全,触犯《中华人民共和国治安管理处罚法》。
而深圳市人大内务司法委委员吴立民表示,门禁卡如同一把钥匙,随意复制现象泛滥,将给小区治安带来很大麻烦,建议公安部门尽快制定相关规定,对该行业实行备案制。物管行业在这方面也要加强管理。
门禁卡或停车卡丢失后,业主应及时到管理处挂失,由管理处做报废处理,挂失后即便不法分子捡到卡,也是一张无效卡。据了解,不少业主在丢失门禁卡后,只知道补办新卡,没挂失旧卡习惯。
之所以出现门禁卡随意复制现象,问题主要出在源头。生产门禁卡、生产门禁刷卡器通常是两个不同厂家,在市场竞争激烈情况下,为了降低成本,一些规模小的厂家没有对卡进行加密,或者加密技术不够,给想要复制门禁卡的人留下漏洞,“施工阶段,开发商有没有对门禁系统进行联网也很重要。只有对这三个环节严格管控,门禁卡才不至于轻易被复制”。
读懂门禁卡 管理制度
一般情况下,为有效控制外来人员进出小区,提高安全因素,发挥门禁卡的作用,小区对居民、员工门禁卡的使用管理会做出相应的规定。常用门禁卡管理制度:
领用
门禁卡由办公室统一制作、管理,发放给工作、生活需要领用的员工、居民。员工在办公室领取门禁卡时,办理相关确认领用手续。
补办
使用不当损坏或遗失,须办理相关补办手续,损坏卡由办公室收回。
注销
1、门禁卡属于智能IC卡,卡内存储了小区楼宇的相关信息。如遗失,请速到办公室办理注销手续。
2、因门禁卡遗失未及时办理注销手续引起的后果,由领用人全部承担。
3、领用人因离职等原因不再使用时,需上交所领用门禁卡,办公室需加以核对编号无误后,办理相关离职手续。
6使用
1、本小区采用的门禁卡具有逐步实现人、车进出小区的身份识别功能;
2、进出小区时,需持卡靠近读卡器,经身份识别后,门禁可自动开启;
3、门禁卡领用人工作时间内使用,实行早领用晚交回制度;
4、禁止将本人所使用的门禁卡转借他人使用,以避免造成不必要的安全隐患;
5、门禁卡请勿弯折、水浸或接近磁场,因此造成的门禁卡损坏由持卡人自行承担。
隐患
“一般厚卡和钥匙型的门禁卡、停车卡,都是ID卡,复制起来比较方便。而其他的IC卡也是能破解的,只不过需要的工具更高级,有的需要到小区门禁系统前,进行实地操作。”据山东广播电视台电视生活频道《生活帮》报道,一些高档小区的门禁卡,两秒钟就能被克隆,复制好的卡可以“完美”地打开小区的门。不过,目前能被复制的卡片都是ID卡,这种卡片结构简单,并且没有加密,很容易就可以被克隆,而且价格非常低廉。
门禁卡的工作原理 门禁卡内因为有一个称之为RFID的
芯片,当我们拿着含有RFID芯片的卡片通过卡片阅读机时,卡片阅读机所发射出来的电磁波就会开始读取卡片里面的信息,这里面的信息不但可以读出,而且还可以写入修改,因此芯片卡不但只是个钥匙它更是张电子身份证。因为只要在芯片中写入你的个人数据,在卡片阅读机的地方就可以知道进出的是谁了。同样的技术也用于商场上的防窃盗芯片等等。