来源: 南方日报
时间:2014-03-19
协会专家组成员均表示,目前我国空气净化机市场乱象频发,存在标准缺失、虚假宣传、设计缺陷等问题,亟须国家相关部门重拳出击,厘清市场乱象。
记者了解到,该活动由广州“清气团”环保志愿小组(前身为“广州蓝天行动”环保志愿小组)发起。
南方日报记者 晏磊
1
HEPA成熟期达七十年
宣称进口滤网不少为国产
徐火炬,广东省洁净技术协会民用空气净化机设备与技术专业委员会高级工程师,从事室内空气洁净技术研发三十余年,主持设计过广州市多家省级医院的无菌手术室和病室的洁净通风工程方案,是国内室内空气洁净技术的顶尖专家。
他告诉记者,目前市场上主流的空气净化机技术原理很简单,就是“风扇+空气过滤器+外壳”。其中的核心部件,就是“空气过滤器”装置。
记者了解到,市场上绝大多数的厂家,其空气过滤器装置普遍号称使用“HEPA”过滤装置,并总是标榜自己的产品是国际先进水平或21世纪科技产品,又或是进口货。
徐火炬说,“HEPA”其实是英文——High efficiency particulate air Filter的首字母缩写(中文意思为高效空气过滤器)。HEPA标准,1945年起源于美国。我国大约在上个世纪60年代引进了HEPA技术,上世纪80年代开始在工业、生物医药和医院领域进行推广。1985年,我国次将HEPA技术进行了国产化的知识产权转化。同时,我国现在已是HEPA领域的国际顶尖技术联盟——ICCCS,国际污染控制学会联盟的会员单位。
徐火炬说,其实HEPA技术是一个近七十年成熟期的老技术,只不过是近几年的灰霾问题,才让HEPA走入中国老百姓的视野。
广东省洁净技术产业协会余小彪会长告诉记者,目前仅珠三角有一两百家企业生产HEPA过滤装置。许多国际品牌如BLUE AIR等品牌的产品,也是在深圳等地进行代工生产,许多品牌所谓百分之百进口的滤膜和滤网产品,也基本在国内进行生产。
2
品牌厂家过滤器
无国标标识为三无产品
绝大多数厂家都宣称自己的滤膜是HEPA滤膜,同时还会为不同家庭的需要,配置所谓能去除甲醛和其他空气污染物的活性炭等滤膜。是否真的如此呢?
徐火炬告诉记者,围绕空气过滤装置,从1985年至今国家先后颁发了多个标准。目前使用的是两个标准,一个是GB/T 13554-2008《高效空气过滤器》国标,另一个则是GB/T 14295-2008《空气过滤器》国标。只有空气过滤器达到对0.5微米粒径颗粒物,具有99.9%~99.99%以上的过滤效率,并经过检测合格后,才能称之为HEPA,即高效过滤器。
徐火炬表示,正规的高效过滤器,在出厂前和使用中,都要通过各种方法,如钠焰法或激光扫描法进行扫描检漏,达到合格标准后,并通过八项出厂检测后才能允许出厂。
合格出厂的每一块HEPA过滤器,都要贴有相关标志。根据GB/T 13554-2008《高效空气过滤器》国标要求,“标志的内容至少应该包括制造商的名称和名号、额定风量下的效率或透过率(并注明其检测方法)、是否通过检漏实验等等。”
徐火炬表示,他自行购买了包括安利逸新、布鲁雅尔(blue air)、夏普、飞利浦、霍尼韦尔(93.75, 0.35, 0.37%)、松下(7.24, 0.00, 0.00%)在内的十几款品牌空气净化机,里面所谓“HEPA高效过滤器(或滤网、膜)”,均没有贴上标示标志,也没有合格证日期,甚至连基本的气流方向箭头都没有。
徐火炬解释称,因为HEPA过滤装置是无法用肉眼识别的,如果没有按照国标规定张贴标志,就没有办法认定其到底是不是真的或者合格的HEPA过滤器。
“按照国标,HEPA过滤器的边框都必须是金属框,或是坚固材料木材等制成,同时边框还会加上橡胶等材质的密封条。同时,过滤膜网的出风口和进风口,还要安装塑料或者金属材质的防压保护网。”徐火炬说,他拆开的十几个品牌空气净化机,其中的空气过滤器大多都是用硬纸作为边框,也没安装密封条,进出风面都没有安装任何防压保护网。仅有安利逸新的产品,采用了塑料边框并加装了一小条橡胶密封。
徐火炬认为,按照国标要求,上述品牌的空气净化机安装的空气过滤装置,都是“三无产品”,无法保证其有效性。
3
密封性差净化效率打折
挡噪声达87.9分贝
徐火炬告诉记者,空气净化机在高挡位和高风量时噪声问题突出。徐火炬分别打开了安利逸新、布鲁雅尔(blue air)、夏普和霍尼韦尔等四款空气净化机,在高挡位时,四台机器都发出了明显的噪声。
以安利逸新为例,其挡位的声强,在配合背景噪声的条件下,实测值达到了83分贝左右。而所谓使用超静音过滤技术的布鲁雅尔(blue air),其高风挡噪声甚至在87.9分贝,低风挡也达到64.9分贝。其余两款产品,挡位的声强,均在70-80分贝之间。
此外,多数产品的过滤器外框没有安装密封条的,壳体密封性和防漏性都很差。徐火炬认为,这样会有很多脏空气绕过空气过滤器直接排到室内,让净化效果大打折扣,达不到许多空气净化器在广告宣传中宣称的99%净化率。
现场徐火炬对安利逸新和布鲁雅尔分别进行实测,结果显示,安利逸新的出口风与入口风浓度对比,PM2.5过滤效率为79.32%,布鲁雅尔的过滤效率则为80.2%。
4
夸大适用面积
每小时洁净空气量是空气净化机的核心参数,即clean air delivery rate,简称CADR,是消费者选择的重要指标。
徐火炬表示,市场上经常可以看到空气净化器品牌给出的适用面积,与权威部门给出的不同。以布鲁雅尔(blue air)为例,卖家给出的CADR为240m3/h,适用面积为34m2,但同款产品在美国家电联盟的网站上,给出的CADR为264m3/h,适合面积仅为22m2,相差35%。
徐火炬表示,夸大空气净化器的适用面积范围,是市场上普遍存在的现象。
5
加湿装置致细菌群超标
除了虚假宣传,许多品牌厂家的产品内部设计,还会带来更大的微生物污染风险。
以夏普kc-w380sw-w加湿智能空气净化机为例,该产品自称除了可以过滤空气外,还带有加湿装置。徐火炬表示,微生物污染的问题,恰恰出在加湿装置上。
徐火炬表示,加湿器中的水,居民一般都会使用自来水,而自来水中本来就带菌,由于微生物可在水盘和湿膜表面和水中繁殖,被加湿器污染,房间空气先流经空气过滤器,后经过湿膜加湿后被风机向上送出。于是,过滤后空气反而会携带无数微生物吹出来了,其潜在的细菌污染危险非常严重。
徐火炬称,曾将该款机器加湿装置中的水样,送往广州市工业微生物检测中心,进行实地检测,其检测结果为——空气净化器湿膜,细菌数为28cfu/cm2,评价为“污染严重”;空气净化器内加湿水,其细菌数为“≥5150000cfu/ml”,而国标自来水细菌总数仅为≤100cfu/ml,评价为“超标5万倍”。
6
滤网使用更换期限比宣称的短
徐火炬表示,经过他长期检测的结果和经验积累,空气过滤器在国内目前的浓度下,平均两个月到三个月就要更换一次,否则,空气过滤器的过滤效能会大打折扣。同时,用于除甲醛的活性炭滤网,半年就要更换一次。此外,在广州潮湿的空气里,空气过滤器表面易滋生细菌和霉菌。徐火炬表示,这可能使得广州市民使用空气净化机时,空气过滤器的更换速度会更快,甚至两个月就要更换一次。
而一些空气净化机却宣称空气过滤器的使用更换期限能达到1年以上。如夏普kc-w380sw-w加湿智能空气净化机,在其箱体醒目处注明,高效HEPA过滤网、可清洗脱臭滤网、甲醛驱除滤网、加湿滤网,更换周期“约2年”。不过在厚厚的说明书中,有如下条目注释:“由于使用环境不同,有时候也会发生在数周内或数月内,滤网有异味产生,需要更换滤网的情况。”
7
国标存严重缺陷亟须修改
据了解,空气净化机产品的国家标准,其实早已存在,标准的名称为《空气净化器》,标号为GB/T 18808-2008。
不过,徐火炬和余小彪均认为,这个国家标准存在着极大的缺陷。
徐火炬认为,一般国家标准的制定,一定要引用其他相关配件产品的标准,作为参考指标或核定指标。但是这个标准,并没有采用《高效空气过滤器》或《空气过滤器》国标作为其引用标准。
另外,从标准细节来看,也存在许多明显的漏洞。如在噪声声强指标中,该标准核定的声强限度为,无需超过65分贝。按照我国声环境标准,正常情况下超过50分贝就会影响睡眠和休息,70分贝以上就会干扰人们的正常谈话。
此外,对于该国标的参与起草单位,徐火炬提出质疑。徐火炬表示,据他了解到的信息,没有任何一家涉及室内洁净技术的专业协会或单位参与到标准的制定。
而起草单位之一的美的集团,现在已经淡出空气净化机市场。“为什么美的都不卖空气净化机了,标准却还要执行美的起草的标准呢?”
记者从美的某资深前员工处了解到,美的集团于2006年在环境电器产品公司旗下,成立了空气净化机产品事业部,并参与了相关标准的起草和制定。但因为产品卖得不好,美的遂于2013年撤销了空气净化机产品事业部,相关员工被分散到其他事业部旗下。