来源:互联网
时间:2014-03-19
与此前的不少UI仅为图片曝光不同,此次放出的Sense 6.0为视频版本。从视频来看,Sense 6.0采用了全新的锁屏界面,之前拍照模式和图像编辑工具的合集-Zoe,现在成为一个专门的应用程序。另外,相机界面进行了重新设计过,以更大更简单的 按钮替代之前的多级菜单。
操作界面更直观 同时加大了手势操作
除了UI上的变化,Sense 6.0支持丰富的手势动作,比如横向手机同时按住音量下键就可以启动相机,另外可以如诺基亚的Lumia和LG G2那样双击屏幕解锁,这或许说明HTC在协处理器上也会有所表现。
另外,此次Sense 6.0不仅仅会出现在HTC新旗舰New One上,目前旗舰HTC One也将可以升级到Sense 6.0,本段流出的视频就是采用HTC One录制。不过遗憾的是,截止到发稿前,原视频已经被要求下撤。